处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

门禁安全成厂商关注热点 加密技术备受关注

门禁安全成厂商关注热点 加密技术备受关注
来源:互联网 时间:2013-08-30
    近几年,在高速发展的经济环境与国家利好政策的带动下,中国安防产品市场规模呈现出不断扩大与迅速增长的状态,其中,门禁产品已出现出膨胀式的发展。如今,相关企业正逐渐把目光转向如何提高门禁控制系统的附加值上,希望通过门禁系统与其他系统的整合产生更多的功能。门禁系统与视频监控系统进行整合成为众多门禁厂商关注的热点,在技术发展中,门禁系统安全成为关注的热点,本文就门禁安全技术进行简单罗列,探讨门禁系统在安全技术应用领域的重要性。
  
  物联网技术崭露头角
  
  继2010年物联网被正式列入国家发展战略后,2011年,国家加大了对物联网等新一代信息技术的支持力度,物联网、云计算等新技术相继应用于建筑自动化、安防、智能家居等领域,成为智能建筑行业中热门的关键词。很多企业借助国家大力发展物联网的契机,将这种技术引入到门禁系统中,实现门禁技术的升级。
  
  门禁及电梯保障房监管信息平台建设系统只是物联网应用于门禁系统的一个典型例子。业内专家认为,随着技术的不断进步,物联网、云计算等技术将会与门禁技术结合得越来越紧密,更好地保卫用户的安全。
  
  NFC技术广泛应用
  
  随着用户对移动性的日益增长,NFC技术正被广泛应用于多个领域包括移动支付与交易、交通付费、客户忠诚度计划及网络信息访问等。越来越多的移动设备厂商如诺基亚、三星(谷歌)、ResearchinMotion(RIM)、LG和中兴通讯正陆续推出的支持NFC的手机,这将进一步促进NFC技术在移动门禁领域的应用与发展。
  
  目前,NFC技术在国内外的应用仍有待发展,要使技术普及就必须通过业界的广泛合作。HIDGlobal已积极与NFC设备制造商合作,例如与日本索尼联合推出了支持NFC的非接触式智能卡读卡器平台,专门应用于笔记本电脑和移动设备,并通过在该平台的安全组件存储密钥,保护身份信息存储的可靠性与完整性,通过将门禁控制功能和近距离无线通讯(NFC)功能嵌入到笔记本电脑和其他移动设备中,实现基于移动设备的门禁控制、电脑安全登录、车船机票费支付、销售点收费和忠诚度计划。
  
        蓝牙技术安全可靠
  
  随着信息社会的到来,科技的不断发展和人们安全防范意识的提高,门禁系统在现代化办公和人们的日常生活中的应用越来越广泛。蓝牙技术,也被成功应用于门禁系统中。采用蓝牙技术的设备传输的距离并不是很长,为了解决这类问题,在实际使用过程中常常为其配备一定的中继装置。这样的话,整个连接就能够有效地实现互通,进而提高系统的可靠性。此外,中继器的使用还可以为将来的产品更新换代提供良好的机会。通过采用蓝牙技术,产品的安装成本会得到明显的降低,主要表现在人力成本和资源成本两个方面,成本的降低也可以反过来促进产品的销售,进而使得其他的一些相关费用也大幅降低。
  
  在门禁行业中,绝大多数的系统采用RS-232和RS-485的硬件接口标准,从而使各种读卡器以及监控设备相互连接起来。如果需要监控的设施事先并未配备所需的线路,那我们就得在建筑物上打洞,这样才能安装合适的监控设备。现在有了蓝牙技术,我们就可以避免这种现象的发生了。不仅如此,蓝牙技术还能为我们提供更加安全的通信保障。使用蓝牙技术的门禁设备可以应用在许多领域,下面是一些其中的例子:门控领域:如上所述,使用蓝牙技术的产品可以极大地减轻智能卡系统中的布线工作,使得产品的更新换代变得非常容易。
  
  作为一种新兴的技术,与其他的类似技术相比较,蓝牙技术在设计的过程中,考虑了诸多因素,具有以下的主要特点:工作频率高抗干扰性强;使用方便;支持语音;无需基站;尺寸小、功耗低;可多路多方向链接;保密性强。

  门禁加密技术或成主要趋势
  
  门禁加密技术应用国产算法将是今后发展的主要趋势。门禁安全需要从应用安全、设备安全、算法安全等三个方面解决。应用安全主要是指密钥管理系统的设计,密钥系统是整个系统安全运行的基础。密钥管理系统的主要任务是进行密钥的生成、发行和更新,它直接关系到整个系统的安全。客户通过此软件自行生成和管理各类应用密钥,自行完成卡片的初始化工作,保证了客户拥有密钥管理和发卡的主动权。设备安全主要是指门禁读卡器,要求门禁读卡器内置有PSAM卡插槽和SAM模块,通过发行PSAM卡或使用SAM认证模块来存储各类密钥,通过内/外部认证方式,对交易的卡片、终端设备进行相互认证,保证交易介质的合法性,可大大地提高门禁系统的安全级别。算法安全采用国家密码管理局分配的国产算法,并通过国家密码管理局的审批。
  
  业内还有观点认为,门禁加密技术很可能会走可定制算法、双向的解密技术。就目前的市场而言,门禁作为RFID的一个具体应用,在应用的安全方面将更多地结合其他安防措施来解决应用安全问题。譬如,结合视频监控的图像对比、结合生物识别的多重识别模式、动态密码保护等等,将是门禁在高安全领域应用的重要保障。
    
  门禁安全危机带来的启示
  
  目前国内外门禁系统的差距已经越来越小,国外大厂产品的优势在于品牌、知名度等方面,国内厂家的优势在于功能定制修改灵活以及价格方面。国内厂家要想在竞争中脱颖而出就不能光靠价格战,而是必须增加软硬研发投入,快速根据不同用户的个性化功能,随时做修改以满足用户需求;而国外大品牌门禁几乎不做功能修改,即使修改,周期也很长,而且收费昂贵。
  
  国内门禁企业可以利用解决M1卡安全漏洞问题的契机,充分发挥科技支撑的先导性和方向性作用,加强信息安全支撑技术体系和集成应用技术体系建设,开展集成创新,增强信息安全基础保障能力,通过关键技术研发与应用,带动具有自主知识产权、安全可控的国产产品的使用。
  
  同时,我们还必须承认,目前的电子门禁国内产品在高端应用领域的确和国外巨头还有很大的差距。但中国有中国的特色,一卡通应用方面我们就占据了国际地位。中国是个同化能力很强的市场,门禁企业要根据自己的市场去定位产品,立足国内的,就坚定不移地走一卡通的路;放眼世界的,就要向国外巨头的门禁看齐。