处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

恩智浦半导体FlexRay收发器支持汽车电子高电压要求

恩智浦半导体FlexRay收发器支持汽车电子高电压要求
来源:华强电子网 时间:2012-04-12
 

日益增加的车载电子应用推动了汽车行业对于更高电源电压的需求。近日恩智浦宣布推出业界首款60V FlexRay收发器,支持汽车行业板载电源升至48V。作为全球的车载网络半导体供应商,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)一直致力于努力改善汽车电子应用性能的提高,此次推出的FlexRay收发器将极大改善车载电子高电压要求。去年在德国路德维希堡举行的国际汽车电子大会上,德国汽车制造业五巨头——宝马、奥迪、戴姆勒、保时捷以及大众公司,共同宣布他们一致采用该收发器。恩智浦收发器是业界首款支持48V供电系统,并且耐压性能可以达到+/-60V的产品。

 

由于车内原本的机械功能正逐步实现电气化,标准12V车载网络在电动转向、动力总成及车载动态系统的运用上已达到极限。现在汽车制造商已决定将48V系统标准化,而非直接加大12V系统电缆的直径。该举措将确保为所有高电流设备提供高效电源。OEM厂商同时希望48V系统能够优化再生制动能量回收、替换电动转向系统的液压系统以及改善空调系统,从而降低二氧化碳排放。此外48V供电系统还可以降低高功率执行器的重量和体积。

 

恩智浦在业内率先推出性能卓越的FlexRay收发器,无需加装昂贵的外部解耦器件即可支持即将普及的48V标准,充分证明了恩智浦在车载网络领域的地位。这款新型收发器在待机和休眠模式下功耗极低,在降低二氧化碳排放的同时还具有出色的ESD保护功能,凸显了恩智浦在高性能混合信号方面的战略。虽然其他公司仍在设计中采用低压CMOS工艺,而恩智浦的ABCD3/9技术能够以高密度数字逻辑电路提供远超60V的高压性能。

 

在2011年在德国举行的第15届汽车电子大会上,宝马、奥迪、戴姆勒、保时捷以及大众公司宣布将共同推动48V系统在中短期内的快速普及。与此同时,他们呼吁半导体公司积极支持这一举措。宝马公司E/E架构、系统功能、软件开发以及电子移动部门负责人Giuseppe Mascolino表示:“由于汽车上的高功率电子设备越来越多,不论是从技术还是经济角度来看,仅仅依靠12V电源承载这些功能已经变得越来越困难。因此,宝马和其他主要汽车制造商决定为未来车型增加另一套48V系统,作为现有12V车载网络的补充。这有助于未来方便而低成本地集成高功率元件,从而实现各种新型创新功能。”

 

恩智浦半导体汽车业务部执行副总裁兼总经理Kurt Sievers表示:“作为的车载网络半导体供应商,我们不断寻找各种方式以推动汽车行业的创新。我们现有的车载网络产品系列以及全新的60V FlexRay收发器系列充分证明了这一点,它们可以推动车载网络上升到全新的功率水平。汽车制造商采用恩智浦的CAN和支持48V系统的FlexRay收发器,现在就可以开始为未来的汽车设计更多应用。”