处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞兆半导体为小型扬声器实现更响亮清晰音质

飞兆半导体为小型扬声器实现更响亮清晰音质
来源:电子设计技术 时间:2012-04-11

 

的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有立体声Class-G耳机放大器和Class-D扬声器放大器的FAB2210音频子系统,助力智能手机和便携媒体播放器等移动产品的设计人员实现更好音质。

FAB2210 在单一IC封装内结合一个无电容器立体声Class-G耳机放大器和一个Class-D无滤波器单声道扬声器放大器,实现出更好的音质,更低的功率耗散,带来更长电池寿命。该器件还具有噪声门限技术,可在低输入信号时自动将扬声器或耳机放大器静音以减小噪声;而自动增益控制(Automatic Gain Control, AGC)功能则能够改进音质和提高扬声器保护。


特性和优势


a. 无电容器输出减小BOM成本并改进频率响应

b. 低噪声105dB 信噪比(SNR)

c. 自动增益控制(Automatic Gain Control, AGC) 实现输出音量并将限度减小削峰

d. 限流和过热保护

e. 可选单端或差分音频输入以实现共模抑制

f. 利用I2C控制进行配置

g. 适用于手机/智能手机、便携媒体播放器、便携全球定位系统(GPS)和游戏机、数字录音机