处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IP视频监控应用趋势明显 是焦点亦是主流

IP视频监控应用趋势明显 是焦点亦是主流
来源:千家安防网 时间:2013-08-27

    近年来,随着通信技术的不断进步和发展,视频监控技术越来越多地进入人们的日常生活和工作中。伴随着平安城市理念的出台,相较重大公共领域固定的高端市场,24小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等都为视频监控的应用提供了更加广阔的平台。针对这类日常生活接触的园区和室内监控场景,是否有一种为适当便捷的应用模式,可在多场合中提供视频监控,这是一个值得我们探究的课题。 

    视频监控是安全防范系统的重要组成部分,包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。摄像机可分为网络数字摄像机和模拟摄像机,可作为前端视频图像信号的采集。它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术也有了长足的发展。

    简单而言,视频监控制技术的发展大致经历了三个阶段:阶段,70年代末到90年代中,这个阶段以闭路电视监控系统为主,也就是代模拟电视监控系统。其传输媒介为视频线缆,由控制主机进行模拟处理。主要应用于银行、政府机关等高档场所;

    第二阶段,90年代中至90年代末,以基于PC机插卡式的视频监控系统为主,此阶段也被称为半数字时代。其传输媒介依然是视频线缆。由多媒体控制主机或硬盘录像主机(DVR)进行数字处理与存储。此阶段应用也多限于对安全度要求较高的场所;

    第三阶段,90年代末至今,以嵌入式技术为依托,以网络、通信技术为平台,以智能图象分析为特色的网络视频监控系统为主,自此,网络视频监控的发展也进入了数字时代。网络视频监控的应用不再局限于安全防护,逐渐也被用于远程办公、远程医疗、远程教学等领域。

    伴随着用户市场需求的变化以及相应的计算机技术、编解码技术、网络传输技术的发展,视频监控技术将会呈现以下几方面的发展趋势:

    (1)IP化。随着Internet技术的发展,基于IP的视频监控更能为人们所接受,网络摄像机把压缩的视频信息通过TCP/IP协议,采用流媒体技术实现视频在网上的多路复用传输,拥有授权的用户可以随时访问互联网,实现对整个监控系统的指挥、调度、存储、授权控制等功能。

    (2)无线化。当监控点分散且与监控中心距离较远,或被监控对象不固定(如出租车、运钞车等)时,利用传统有线网络的视频监控往往成本高且难以实现,而基于多种无线传输手段的移动视频监控则具有不可替代的优势。应该看到,随着无线宽带技术的进一步发展,无线视频监控将以其组网灵活、受地域限制少的优势被越来越多的应用。

    (3)集成化。随着社会的发展进步,视频监控系统将成为全社会的公共资源而趋于共享,目前相关厂家提供的解决方案是面向电信运营商的可运营的平台,实现跨区域的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享,同时能够融合IPTV、3G流媒体、可视通讯、会议电视等多媒体业务。

    (4)智能化。智能化是视频监控技术发展比较高级的层次,随着技术的发展,全智能的监控系统将要求事发前能够识别并做出正确的判断,为人们提供为有效、及时的快速反应措施。

    其中,IP视频监控应用趋势明显。

    所谓IP视频监控系统,就是能够将视频信息数字化,并通过有线或无线IP网络进行传输。这使实时监控和录像等功能可以扩展到所有具备网络连接的地方,同时也使这类系统可以方便地与其他安防系统(如门禁系统等)实现无缝对接。IP监控解决方案可以全部由网络摄像机构成,也可以由模拟摄像机加视频服务器构成,或者同时由两者混合构成。与传统的模拟监控系统相比,数字监控系统具有更为强大的功能:1)利用网络可实现远距离高质量信号传输;2)更加安全可靠;3)更加强大的分析处理视频图像的功能;4)升级扩容简单方便。

    在IP视频监控系统中,IP摄像机是焦点。目前,IP摄像机应用已迅速成为主流,因为其更容易安装、管理和整合,且支持远程访问,减少布线,具有较高的性价比。重要的是,IP视频监控系统可确保整个列车系统可应对未来多年的快速发展。

    选择IP摄像机的理由归纳如下。

    1、易于安装和使用

    ◇IP摄像机和NVR都可以轻松连接到TCN,连接到列车通信网络;

    ◇与模拟摄像机相比,减少了布线。无需额外预留同轴电缆,非常适用于空间狭小的车厢环境。

    IP摄像机和NVR可通过网络进行远程访问和管理。

    2、高性价比

    相比通用的同轴电缆,火车上适用的电线是非常昂贵的,因为火车用电线还必须具备防火的能力。IP摄像机本身对线缆的需求量就少,大部分IP摄像机还支持PoE的功能,这样可以大大减少布线成本和电源线成本。

    3、易于集成

    列车监控系统拥有众多的子系统,要管理好这些子系统是非常辛苦的。IP摄像机可以很容易地与其它子系统进行整合,也较容易与每个车站控制室的SCADA系统进行整合,这样就大大提升了管理的整体效率。

    4、可远程访问

    IP视频监控系统的优势是可实现远程配置和访问。在世界上任何地方,多个授权用户都可通过网络随时远程访问实时视频和录制视频。