处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

思科802.11ac无线AP加速千兆Wi-Fi布局

思科802.11ac无线AP加速千兆Wi-Fi布局
来源:it168 时间:2013-08-26

随着移动设备使用量的增加,思科公司新出了一个802.11ac无线访问点,基于云平台来进行部署和管理,使这些移动设备能够以更快的速度连接到网络,同时也更加安全、更易于管理。

▲Meraki 的MR34

思科公司于2013年8月发布了Meraki 的MR34,这是对802.11ac无线标准提供的支持,802.11ac的速度是802.11n的三倍,带宽是802.11n的两倍。"思科公司的云网络组的副总裁Sanjit Biswas在eWEEK的采访中说“有了802.11ac,我们可以支持更多的网络设备”。

随着市场转型,例如云计算和高带宽越来越受到青睐,在线视频、移动互联网和BYOD,这些无线网络对高速率、高带宽的需求越来越强,所以802.11ac的发展势头也在逐步上升。而且,宽带供应商还在继续探求低流量的WiFi网络,尽可能地控制飞涨的网络需求。

802.11ac标准也称为第五代WiFi,它在802.11n基础上进行了显著的改进。不仅仅在速率上大大提高了,在网络容量上也增加了,这意味着能够有更多的设备可以消除碰撞而连接到网络中。此外,802.11ac能够在两个频段中使用,一个是现在使用的2.4GHz的无线WiFi,另一个是具有高数据传输率的5GHz这个频段。

IEEE仍要花数个月来认可802.11ac标准,但是供应商已经发布了支持这个标准的产品。而且,在2013年6月,WiFi联盟根据草案标准宣布了一些设备的认证,包括路由器、适配器、智能机、笔记本电脑、平板电脑和其他一些计算系统。

思科正在大力把802.11ac推进市场,近的4个月,思科官方发布了款支持Aironet 3600系列无线AP的802.11ac模块,使得升级到新的wifi标准,而不需要投资购买全新的设备。

目前,思科正在推出Meraki的MR34,因为MR34不仅支持802.11ac,而且具有新的管理和安全功能。从Meraki公司的总裁Biswas那里,我们了解到Meraki公司主要是做基于云计算的无线网络管理工具,而Meraki公司也在去年被思科收购。Meraki的加入给思科进军中级市场带来了新的力量,Biswas说道:“现在的思科正处于强劲的增长领域里,对于思科来说,中级市场就是一次价值50亿美元的机会”。

随着设备装置和用户对无线网络的需求量越来越大,还有无线电频率(RF)产生的噪音和干扰越来越严重,Meraki公司的MR34将帮助一些企业和服务提供商解决这些问题。MR34提供的数据传输率高达1.75Gbps,几乎是802.11n接入点的两倍,这使得网络能够支持更多的移动设备和高带宽的应用软件,还能进行一些关键的商务应用,比如P2P文件共享、语音会议和视频会议。

Biswas表示:“该接入点还包括另外一个无线电,不仅更加安全,还不会产生无线电频率干扰。”MR34通过扫描周围的无线电频率来避免受到干扰,从而成为了工业、零售业、医疗和金融业的理想选择。

此外,MR34还具有一系列基于云计算的特征,包括多站点管理、地理分析。MR34无线AP还能通过云计算进行自动配置、提取零触点特点、支持802.11ac和a/b/g/n网络的融合。

Biswas表示:“从IT的角度出发,我们希望可以做到即使它出现了阻塞问题,也还能继续工作。”

思科推出的Meraki Managed Services Dashboard (托管服务)能够提供一系列托管服务。通过此软件,服务供应商和第三方合伙人能够仅从一个中心接入点去管理若干的终端网络。另外,服务供应商还能申请他们自己的托管服务商标。