处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

预测:2015年中国将成为全球的机器人市场

预测:2015年中国将成为全球的机器人市场
来源:中国电子网 时间:2013-08-22

作为新一轮发展中极具前景的产业,智能机器受到市场广泛关注,高工产研预测,到2015年中国将成为全球的机器人市场。

日前,高工产业研究院发布数据显示,2002年至2004年,世界机器人市场年增长率平均在10%左右,2005年达到创纪录的30%,2007年全球机器人安装量比2006年增加3%,达到了114365台。2008年全球机器人行业总销售量比2006年增长25%。2011年全球工业机器人销量达到 166028台,同比增长38%,金额达到85亿美元,2012年全球工业机器人销量达到178850台。全球工业机器人仍然处于快速增长阶段。预计2025年,整个机器人市场将达到500亿美元。与此同时,高工产研预测,到2015年中国将成为全球的机器人市场。

而国家物联网协会会长王志良此前在2013国际智能物联和机器人产业高峰论坛上也表示,物联网技术将会引起现有产业的大洗牌,而智能机器人正是在新一轮发展中极具前景的产业,未来一定是机器人的时代。

面对如此巨大的市场,业内人士指出,中国机器人生产企业面临着机遇与挑战,在产业政策扶持和市场需求强劲的大背景下,如果能在发展中解决存在的问题,中国制造的机器人将走得更快、更远。