处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔计划2014年开始支持DDR4

英特尔计划2014年开始支持DDR4
来源:华强电子网 时间:2012-04-09

 

消息显示,DDR4内存或于2014年首先用于服务器领域,然后再过一年半左右才进入桌面。据悉,Intel的再下代企业级服务器平台Haswell-EX将会个整合DDR4内存控制器。Haswell-EX和我们经常展望的Haswell属于同一家族,面向数据中心等大型企业领域,多拥有16个核心,四路就是64核心。

 

DDR4内存不仅会带来频率的大幅提升(可达4266MHz),更会有1.2V低电压、更好的对等保护和错误恢复等技术,这些大规模用于服务器和企业中心自然能看到立竿见影的好处。

 

至于桌面上,22nm Haswell、14nm Broadwell都会使用相同的LGA1150封装接口,内存控制器自然也都局限于DDR3,DDR4的支持很可能要等到再往后的14nm工艺新架构“Skylake”,那就是大约2015年的事情了。

 

这样的步调可不算快,之前市场调研机构曾经认为,DDR4内存到2015年就应该基本普及了。不过也好,升级太快了不见得是什么好事儿,大家可以更安心地享受廉价DDR3了。

 

另外,如果你担心Haswell、Broadwell会因此在内存性能上无所作为,倒也大可不必,因为一则DDR3的频率肯定会越来越高,二者这两代新处理器会有超低延迟内部内存控制器总线、刷功能被浮点峰值发射率、FMA运算、四级缓存等新特性,都有利于带来更好的内存性能。