处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Frost & Sullivan认可力科为全球示波器市场的技术

Frost & Sullivan认可力科为全球示波器市场的技术
来源:21ic 时间:2013-08-20

21ic讯  根据近期全球数字示波器市场的分析,Frost & Sullivan将2013 Frost & Sullivan全球示波器技术领导奖颁发给了Teledyne LeCroy(力科,前身为LeCroy Coporation)。Teledyne LeCroy的创新精神和优越的技术集中体现在前沿技术领域的三个方面成就。其一为该公司可发货的实时数字示波器的带宽达到了全球,65GHz。其二,力科(Teledyne LeCroy)首次推出了12-bit高分辨率示波器。以及近,力科(Teledyne LeCroy)验证了100GHz带宽实时示波器的信号采集。2012年中期被Teledyne Technologies公司的收购,使得力科(Teledyne LeCroy)公司获得了强大的财政和研发资源,从而可使其产品达到一个更高的高度。

“始终处于技术曲线的前沿位置对于一个示波器公司在全球示波器市场中的生存和成长是至关重要的,”Frost&Sullivan行业主任Jessy Cavazos说。“带宽是实时数字示波器的首要指标,而Teledyne LeCroy在过去的四年中一直处于带宽的领导地位,分别于2009年推出30GHz,2010年推出45GHz,2011年推出60GHz,2012推出了65GHz。”

力科(Teledyne LeCroy)一直致力于R&D,这使得它具备足够的能力成功的将前沿技术创新应用到产品的开发中,这也体现在公司的增长中。力科(Teledyne LeCroy)从2009年到2010年经历了35%的增长,从2010到2011年获得了25%的增长,虽然在2012年整个行业市场有12%的下降,但是力科仍然维持了和上一年相当的财政收入。

“我们对于我们于行业应用的优秀的技术产品得到认可感到非常的自豪,”Teledyne环境与电子测量仪器产品CEO,Tom Reslewic说。“这个奖项是对Teledyne LeCroy R&D组织的杰出能力的有力证明,不仅证明了他们的创新能力,也证明了他们对于下一代产品可能遇到的关键问题的专注。”

近的一项技术发生在2013年7月24日,Teledyne LeCroy论证了世界上款100GHz实时数字示波器,成功的捕获并显示了100GHz带宽的实时信号。这项能力的验证为高速测量领域的更为巨大的发展铺平了道路。

在高端关键指标方面的超越奠定了Teledyne LeCroy在整个示波器市场的成功的同时,公司也投入了同样的努力来集中发展中低端的产品,Teledyne LeCroy于2011年5月推出了它的12-bit示波器,HRO(高分辨率示波器)产品,且于2012年10月发布了HDO6000和HDO4000高清晰度示波器,这进一步拓展了力科的12位示波器产品线。HDO高清晰度示波器以更高采样率的12位ADC和低噪声放大器实现对信号波形的捕获,带宽范围从200MHz拓展到了1GHz。

“随着设计工程师持续的关注信号完整性及支持他们的设计的电源系统的性能提升,对高分辨率示波器的需求也在提升,”Cavazos说。“Teledyne LeCroy是一家致力于使用12位ADC并提供4096量化等级的高清晰度示波器来应对这个趋势的公司。”

总体来说,Teledyne LeCroy已经从非常高的层面证明了它致力于新技术的开发和应用。它致力于对R&D高投入的战略已经为客户带来了强大的价值并增强了公司的品牌知名度。为了感谢Teledyne LeCroy的这些成就,Frost&Sullivan非常高兴的提名Teledyne LeCroy为2013全球示波器技术奖项获得者。

Frost&Sullivan好的实践奖项用于感谢和证明在众多的领域和全球市场获得杰出成就和优越性能比如领导力,技术创新,客户服务,及战略产品发展的公司。行业分析家充分比较了市场参与者及通过深度采访,分析及广泛的研究以评估和识别这些公司在行业中的表现毫无疑问是好的。