的非易失性铁电随机存取存储器(F-RAM)和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation (简称Ramtron) 在刚举行的硅谷Design West/嵌入式系统会议发布新型低功耗F-RAM存储器产品,进一步加强公司帮助客户改善产品能效、访问速度和安全性的能力。此外,Ramtron同时展出具有类似系统优势的WM72016无线存储器和FM31T378处理器伴侣 (processor companion) 产品。这次展出的所有F-RAM产品均能够降低功耗,提高数据完整性并降低产品开发及相关维护成本,从而为计量系统 、 POS机及其它精密记录数据型的应用带来诸多优势
超低功耗 — 控制时间
Ramtron的F-RAM存储器技术固有高耐久性、快速单周期和对称读/写速度、低功耗,以及伽马射线和电磁抗扰性。现在,随着超低功耗FM25e64的推出,Ramtron达到了 像EEPROM这种老式高功耗非易失性存储器产品所无法实现的功耗水平。
Ramtron全球市场推广副总裁Scott Emley称:“能源消耗不能仅仅用伏特和安培来衡量,系统访问非易失性存储器的速度和频率对整个系统能耗有着显著的影响。FM25e64除固有的低功耗运作和低工作电流外,还可让工程师控制在能耗系统中的元件时间,如通过快速访问和高频写操作以极少的能耗来提升系统性能。
FM25e64可在1.5V或1.8V节能供电系统下操作,工作时低于20µA的电流,上电、写操作和掉电仅需大约20µs。
在公用计量应用中,采用FM25e64存储器可使仪表更快地写操作能耗和诊断信息,写入频次比标准EEPROM设计系统多出100到1000倍。此外,由于显著缩短了存储器的访问时间,系统的高功耗处理器保持在睡眠模式的时间大幅增加,从而降低了仪表的总功耗。而且,F-RAM的访问速度快,能够在电源出现故障时立即保存仪表的状态,确保仪表在恢复供电时不会丢失能耗数据。
系统安全性
在网络上随手搜索“如何侵入POS终端” 就可以显示POS终端数据的脆弱性。对消费者来说,如果系统能够在被篡改或终端被窃取时完全擦除数据的话,则POS终端将变得更有价值和更安全。撇开在掉电时会丢失数据不谈,使用易失性静态随机存取存储器 (SRAM) 的POS终端可以保存备份数据,而这些数据可能会被要窃取POS交易信息的黑客读取。具有快速写操作的FM25e64其擦除重要交易数据仅需短短的10µs,从而确保数据在异常或正常供电时安全地擦除。
Emley续称:“由于电能表也很容易受到黑客攻击,因此智能仪表开发人员需要保护仪表数据,确保仪表在其使用寿命期间能可靠地连续测量能耗数据。FM25e64和Ramtron所有其它F-RAM产品的电磁抗扰能力可以防止其受到磁攻击。而且,Ramtron的FM31T378处理器伴侣等产品通过内置防篡改电路,可在发生恶意攻击时对篡改事件进行记数或中断主机处理器,从而实现更高的安全性。这些篡改的信息还可用于警告电力公司,并触发系统关断进而切断电力供应。”
生产和维护成本
在开发F-RAM产品时,Ramtron不仅考虑了组件成本,还考虑了客户的总体解决方案成本。这些成本包括生产成本及终端产品使用寿命期间的维护成本。例如,生产终端产品的编程时间或现场更新固件的成本,将会显著影响客户的生产成本和总体拥有成本。
在生产期间对终端产品进行编程时,超低功耗FM25e64及Ramtron其它标准F-RAM存储器的快速写入能力提供了显著的优势。通过无线编程,Ramtron WM72016无线存储器产品能够进一步提高生产力。例如,配备Ramtron WM72016无线存储器的电能表可以不需要连接铜线来编程,这是因为采用工业标准RF通信协议,其嵌入的F-RAM存储器能够进行无线写入。如果需要在生产线或现场更新固件,固件可以进行无源编程,而无需为设备供电,并且可以在仪表下次上电时载入所编程序。
Ramtron的FM31T378处理器伴侣在PCB板上提供了温度补偿实时时钟和其它常用外设,大中大节省了PCB板面积和成本,并缩短了生产时间。在仪表终端中,FM31T378的实时时钟精度可以通过编程达到更高的精度。
提供全面的解决方案
Ramtron的目标是解决设计难题,在其开发的每种产品中为客户提供宝贵的优势。通过FM25e64等新产品以及现有的FM31T378和WM72016器件,Ramtron的产品发展蓝图为设计人员提供了许多优势来提升产品的能效、访问速度和安全性用于计量、POS终端、汽车、消费品、医疗、测试与测量、建筑控制和工厂自动化等市场