处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果提交专利申请 NFC技术或用在下代iPhone

苹果提交专利申请 NFC技术或用在下代iPhone
来源:天极网 时间:2013-08-19

近,苹果的一份专利申请显示,苹果的下一代iPhone或者iPad将会支持NFC技术。此次苹果专利申请的范围包括从iTunes上购买图书、音乐、影视当做礼品赠送给朋友。一个应用程序向我们展示了专利通过后,我们可以通过NFC发送当前进程,而可以绕过iTunes Store上的应用程序邮件。

iPhone提交NFC专利申请

使用NFC发送的优点在于,当手机无法提供网络支持不能使用邮件时,依然可以利用NFC来传输数据。利用NFC技术,将文件锁定并推送到接受赠送的iOS设备,一旦该设备的使用者处于网络覆盖状况下,该文件就可以进行验证,并下载到其iOS设备中。而这个程序的名字叫做“Media gifting devices and methods”(媒体馈赠礼品安装),这样就可以直接在送礼者的设备内下载你需要的应用或者留影音等。

这些听起来是不是让你有些摸不着头脑,不过你需要知道这个NFC功能不仅很酷还很实用就足够了。不过即使是专利申请通过,也不代表着下一代iOS设备就会用上NFC技术。不过至少我们相信它肯定会出现在iOS设备中,至于具体是哪一部还得看苹果的策略如何了。