处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

思博伦王兴扬:LTE时代对定位测试技术挑战巨大

思博伦王兴扬:LTE时代对定位测试技术挑战巨大
来源:飞象网 时间:2013-08-19

如今智能手机已经在整个社会普及,数量众多的手机应用成为了人们生活当中不可或缺的一部分。基于位置的服务几乎成为智能手机/终端的标准配置,成为当下为流行的移动应用之一。而LTE的发展和部署,对定位服务(LBS)的要求也进一步提高,从而对定位测试技术和解决方案也带来更多挑战和要求。

移动定位技术经历多个阶段

移动定位技术的发展经历了多个阶段。初的基于服务蜂窝小区(cellularcell)的定位技术,如CELL-ID,可以快速的定位,但是不够精确。之后的基于卫星信号的GNSS(GlobalNavigation Satellite Systems)定位技术可以精确地定位,然而由于需要搜星所以初次定位时间过长而略显不便,而这其中用的为广泛的就是美国的GPS全球定位系统。直到后来,将两者融合而产生了A-GNSS(Assisted GNSS)技术,手机终端首先通过移动网络获取定位辅助数据来实现快速搜星,然后通过GNSS信号计算出位置。

“相对于纯粹的GNSS定位,A-GNSS能够更快的实现定位,所以它成为了多年来直到当前主要的移动定位解决方案。”思博伦通信亚太区无线业务总监王兴扬在接受记者采访时表示。

而在移动通信方面,LTE正在到来。王兴扬告诉记者,LTE对终端定位的要求也进一步提高。3GPPLTErelease9 规范定义了3种手机定位技术:ECID、A-GNSS和OTDOA。相对来说,OTDOA是一个比较新的技术,由于OTDOA不依赖于GNSS信号,弥补了GNSS在室内无法定位的缺陷,因此OTDOA成为了GNSS之外各运营商另一个强制要求的LTE定位技术。

3GPPrelease9除了定义LTE的定位技术,同时还定义了一种全新的定位协议LPP(LTEPositioning Protocol)。“LPP能够全面支持LTE中用到的定位技术,包括ECID、A-GNSS和OTDOA,它还支持A-GNSS+OTDOA的混合(Hybrid)定位技术。LPP的优势在于能够保证手机终端在各种环境下都能实现定位。”王兴扬说。

定位业务是当前增长快的业务,而当LTE时代到来,在商业应用和公共安全服务方面都对定位服务提出了新的需求,无论是在室外或是室内都要求能实现全天候的精确地定位,也需要能从现有的技术上实现无缝过渡。

“可以说A-GNSS+OTDOA、LPP以及SUPL2.0是实现这些目标的关键技术,他们构成了LTE时代定位技术的新内容。”王兴扬表示。

“然而随之而来的是,在手机终端和网络系统技术上的日益复杂作为代价,这意味着更多的研发成本和对终端和网络更为完善的一致性测试和性能测试,这需要各运营商、设备厂商、测试设备厂商以及整个行业共同的努力。”

打造全方位的LTE定位测试方案

在定位测试领域,思博伦作为的测试设备供应商,已经提供了一套完整的LTE定位测试方案,“8100LTS移动设备定位测试系统”在原有2G、3G定位测试的基础上,如今也涵盖了针对LTE的OTDOA、LPP、SUPL2.0完整测试。

目前,全球认证论坛(GCF)已经开始对支持LTE位置协议(LPP)的每一种移动设备强制执行此类测试和验证,该协议则由3GPP专门针对LTE网络定义而来。这些一致性测试在对移动设备支持下一代位置服务的能力进行评估的过程中发挥着重要的作用,是在全球范围内实现LTE成功商用部署的关键能力基础。

“目前,思博伦的3GPPLTE位置一致性测试已正式上市并提供验证服务。事实上,Spirent8100定位技术解决方案(LTS)在一年多前之前便已经开始提供这些测试,并且在LTE芯片组和设备的研发中得到技术厂商的广泛应用。”王兴扬表示。

思博伦在定位测试领域还拥有大量创新,其推出的全新的混合定位技术解决方案(HLTS)是种,也是能够提供必要工具和能力的解决方案,使设备开发商在移动设备上实现“处处精确”定位能力。

“任何一种单独的定位技术都不能提供许多智能电话应用所需的‘处处精确’的定位能力,而HLTS融合了Wi-Fi、A-GNSS、MEMS传感器和蜂窝定位技术。它能够为正在开发中的支持混合定位技术的移动设备提供可重复和可靠的基于实验室的特性和能力,使用户在任何地点均能获得精确的位置,包括室内等常见的使用场景。”

而随着北美地区的运营商竞相成功部署VoLTE,它们也发现,必须根据FCC的强制性规定,在其网络上提供E911服务。要想在VoLTE服务中为E911提供可靠的支持,运营商面临巨大的挑战。但思博伦的8100LTS现已经能够支持端对端VoLTEE911测试。

据介绍,目前,8100LTS可支持移动设备上的VoLTEE911呼叫启动过程测试,并对提供终端用户位置的本地会话进行关联测试。此外,除评估定位性能外,8100解决方案还可确保在进行定位计算的同时,将VoLTE呼叫保持在足够高的质量水平上,从而能够对此类进程中出现的复杂服务互动问题进行测试。

随着中国自主研发的北斗卫星导航系统去年底正式提供区域服务之后,思博伦也陆续推出了包含北斗系统的商用测试平台。2012年起,思博伦开始提供北斗-2就绪的测试系统,今年初,思博伦就推出了能够支持北斗2导航卫星系统的测试方案,可对北斗-2提供全面支持。

“思博伦北斗-2测试系统平台已经被广泛用于测试GNSS-GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、SBAS和QZSS技术,并可根据需求选择不同的功能模块。”王兴扬说。