指纹识别因其性、稳定性被视作移动支付中的安全性和发展前景的身份认证方式,苹果等科技巨头早已重金布局,九月或推出具有指纹识别技术的手机,此次将智能手机与指纹传感器融合对行业产生的影响,指纹识别应用范围将加速扩展,指纹传感器亦开始躁动。此次风暴汹涌来袭或与07年触摸屏相当,指纹识别应用范围将加速扩展。
有市场分析人士称,近期指纹识别受追捧与两则消息有关。
一是苹果公司将在下月推出具有指纹识别技术的手机;
二是全国身份证指纹登记信息工作将在年底全面铺开。
与之对应的现象是:A股指纹识别概念股炒作不断升温。国农科技、新开普等龙头近两日涨幅均近15%,8月15日更是出现概念股集体涨停。随着指纹识别技术的完善,未来5年我国指纹技术行业将有近百亿元的市场等待着企业去开拓,指纹识别技术即将迎来一个黄金发展时期,市场前景广阔。
安全需求潜在市场巨大
指纹识别常用于需要人员身份确认的场所,如门禁系统、考勤系统、笔记本电脑、银行内部处理、银行支付等,潜在市场巨大。
随着科技的进步,指纹识别技术已经开始慢慢进入到对安全性要求比较高的商务领域。目前许多公司和研究机构都在指纹识别技术领域取得了很大突破性进展。苹果或在9月10日发布新一代iPhone产品,该新产品很可能带有指纹识别器;三星正试图为GalaxyS系列设备引入指纹识别密码保护机制,进一步提高产品在消费者尤其是商务领域的安全性能。
一些已具有指纹识别设备制造技术企业,如北京君正,公司正评估指纹识别芯片进入二代身份证领域的可能性;另外一些制造指纹识别系统的企业,如达实智能,公司C3系统已被多家指纹和面部识别设备商采用。
巨头积极布局指纹传感器
指纹识别技术是一种生物识别技术。指纹识别系统是一套包括指纹图像获取处理、特征提取比对等模块的模式识别系统,指纹传感器是其中关键器件。
指纹传感器制造工艺复杂,单位面积上传感单元多,包含高端的IC设计技术、大规模集成电路制造技术、IC芯片封装技术等,一颗不足0.5平方厘米的晶片表面集成了10000个以上的半导体传感单元。内部还包括了自动增益电路和逻辑控制芯片,以及串行、并行、USB等接口电路。所以指纹传感器几乎全部是由IC技术发达的国家或地区,如美国、欧洲、台湾等地设计、制造的。一些尚未介入该产品的巨头也正积极布局,抢进指纹传感器领域。
苹果在2012年7月以每股8美元、总价约3.56亿美元的价格收购了世界大指纹传感器供应商AuthenTec,苹果应该是希望通过利用AuthenTec的技术来为iPhone和iPad提供更为安全保障。AuthenTec是Harris公司在1998年剥离的指纹传感器部门成立的一个新的公司。
ST在2004年剥离了指纹传感器业务成为一个独立公司叫做Upek,现在是AuthenTec之后世界第二大指纹传感器供应商。
富士通日前也宣布将进军硅指纹传感器市场,富士通从Veridicom公司获得了指纹传感器技术和指纹识别软件的使用许可,并于5月份在富士通微电子公司成立专门的指纹传感器开发中心。将从今年10月开始向IC卡和移动电话市场供应硅指纹传感器,富士通将供应宽带Internet应用所需的身份验证产品。例如该公司将把指纹传感器与LSI芯片进行集成,以用于使用该公司FRAM非易失存储器器件的多功能IC卡。
Atmel在触摸技术领域一直处于领导地位,推出了一系列的集成了触摸和传感器中枢功能的微控制器解决方案。爱特梅尔已与的传感器制造商合作,为设计人员提供了在来自业界传感器制造商的广泛的传感器系列中进行选择的灵活性,这些厂商包括AKM、Aichi Steel、Bosch、InvenSense、Intersil和Kionix。这些合作关系使得爱特梅尔能够支持预认证传感器解决方案,从而缩短客户产品的上市时间。
德州仪器在指纹开发套件上一直不遗余力,比如针对指纹开发的低功耗TMS320C5515 DSP的解决方案。
Atrua于2009年7月被AuthenTec以约 490 万美元的现金完成宣布。
FingerPrint Card是瑞典的上市公司,该公司拥有专利的反射式探测技术(而其他企业一般是直接式探测技术),使指纹传感器的表面保护层厚度可以达到普通电容式指纹传感器的100倍左右,其生产的半导体指纹传感器被众多厂家认可和采用。
Validity Sensors是三星指纹芯片供应商,已经可以量产足够的指纹传感器,可以满足百万数量级智能手机的需求,同时也是AuthenTec的竞争对手。
三种指纹传感器性能对比
指纹传感器目前主要有三大种类,光学式、电容式、超声波式 。
光学式指纹识别技术采用的是光学传感器,但是由于光不能穿透皮肤表层进行扫描,所以安全性和稳定性不是很高。
使用电容传感器的指纹识别系统其表面是使用硅材料,容易损坏,导致使用寿命降低,识别率有待提高。
超声波传感器技术则是通过传感器本身发射出微量超声波信号,穿透手指的表皮层去控测里层的纹路,来获得的指纹图像。但是成本较高。
这三种形式的传感采集技术性能对比表: