处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MEMS传感器下游市场巨大 国内前景看好

MEMS传感器下游市场巨大 国内前景看好
来源:中国电子网 时间:2013-08-16

MEMS传感器下游市场巨大。随着消费电子市场对组合式MEMS传感器的需求日益剧增,组合式MEMS传感器市场的发展速度将远远高于其他MEMS器件。有国外行业技术分析师预计,到2018年,MEMS市场产值将以12%至13%的复合增长率增长至225亿美元。预计到2016年将有12亿部手机、平板电脑和笔记本电脑同时配置加速计、陀螺仪、指南针功能,远远超过2011年的2.49亿台,在这些空间极为紧张的设备中,组合使MEMS传感器系统具有天然优势。

配备多个传感器将是未来智能设备的重要方向。目前,的三星和苹果手机均配置了多个传感器,未来新世代手机配备的传感器将呈现几何倍数增长。手机将能感知空间,能感知到用户体温等,手机将成为一个比较良好的信息采集设备。事实上,年底和明年将逐步推出的智能手表等可穿戴智能设备,其使用传感器的数量将会更多。可以预见,配备多个传感器的体感采集设备将是未来智能设备的一个重要方向。

国内MEMS产值增速明显高于全球,利于进口替代。据IHS iSuppli 统计,2012 年全球MEMS市场规模为84.1 亿美元,预计2013 年市场规模将达到90.9 亿美元,同比增长8.1%,未来2 年将保持两位数增长。而2012 年中国MEMS 市场规模增长19%,达到19 亿美元,增速超越行业整体,预计2013 年中国MEMS 采购金额将增长到23 亿美元,2016 年达到30 亿美元,复合年增长率为13.4%。MEMS 在中国市场的需求成长迅猛,我们认为随着大陆移动终端制造商在全球市场的份额不断上升,未来MEMS传感器将有广阔的进口替代空间。