处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

凌科芯安正式发布8位多接口防盗版加密芯片LKT4103

凌科芯安正式发布8位多接口防盗版加密芯片LKT4103
来源:国际电子商情 时间:2011-08-18

一、LKT4103多接口加密芯片介绍 
LKT4103采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,用户可以把MCU中程序一部分关键算法函数下载到LKT4103芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码,采用KEIL C编译器,编译并下载到智能芯片中。在实际运行过程中,通过调用函数方式运行智能卡芯片内的程序段,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。LKT4103成了产品的一部分,而算法在LKT4103内部运算,盗版商无法破解,从根本上杜绝了程序被破解的可能。芯片内部硬件实现了国家商用密码产品所需的SSF33 和SM1 算法专用加密模块、DES/3DES 加密模块和RSA 公钥算法引擎。芯片内嵌32 位真随机数发生器RNG。芯片拥有丰富的对外接口,包括USB Device 控制器,可支持USB Low Speed、Full Speed通信模式;7816 主/从收发器,可实现T=0 和T=1 协议,支持多种通信速率;硬件SPI 主/从模块以及8 个GPIO 端口。

二、芯片特性

1、CPU 高性能8 位CPU,兼容标准8051

- 1 条指令占用1 到3 个机器周期 
- 1 个机器周期为4 个时钟周期(典型值)与标准8051 兼容

2、存储

- 48K字节程序存储区 
- 4K字节NVM区 
- RAM,容量为12kB+256B 
- 其中256B 作为8051 架构的IRAM 
- 另外12kB 可作为8051 架构的XRAM 或CODE 
- 8B 全球CPSN,用户只读

3、加密引擎

- DES 算法专用硬件引擎 
- RSA 算法专用硬件引擎 
- 国密算法专用硬件引擎 
- SM1 专用硬件引擎 
- SSF33 专用硬件引擎 
- 支持AES、DES 等对称算法 
- 支持ECC、RSA 等非对称算法 
- 支持SHA1、MD5 等摘要算法

TRNG 真随机数发生器支持安全交易的需要

CRC 专用硬件引擎支持数据的快速CRC 校验

4、对外接口

USB 接口

- USB device 控制器,支持USB Low Speed,Full Speed 
- 满足USB IF Full Speed Low Speed Electrical and Interoperability Compliance Test Procedure 要求的电气兼容性

7816 接口

- 符合7816-3 标准 
- 支持T=0 和T=1 通信协议 
- 支持10 种波特率(FD = 11, 12, 13, 18, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 
- 支持7816 主/从通信 
- 支持GSM 功耗标准,包括Clock Stop 模式工况

GPIO

- 8 个I/O 端口 
- 3V 信号幅度 
- 与SPI 接口复用IO 资源

SPI 接口

- 硬件实现SPI 主/从控制器
- 3V 信号幅度 
- 与GPIO 复用IO 资源

安全特性 
- 传感器(电压,时钟,温度,光照) 
- 过滤器(防止尖峰/毛刺) 
- 独立的内部时钟(读者CLK) 
-(SFI)的检测机制 
- 被动和主动盾牌 
- 胶合逻辑(难以逆转工程师电路) 
- 握手电路 
- 高密度多层技术 
- 具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁 
- 总线和内存加密 
- 虚拟地址(SW =硬件地址地址!) 
- 芯片防篡改设计,序列号 
- 硬件错误检测 
- 真正的随机数发生器(RNG) 
- 噪音的产生(对边信道攻击) 
- 预硅功率分析 
- 内部数据不可读取、拷贝 
- 敏感信息进行加密(钥匙,别针) 
- 双重执行的(如加密解密核查) 
- 校验 
- 验证程序流 
- 不可预知的时序(如随机NOP) 
- 不能直接访问硬件平台,HAL(汇编),C 
- 防止缓冲区溢出 
- 防止错误的偏移.. 
- 防火墙机制 
- 异常计数器 
- 执行验证码 
- 归零的键和引脚