处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔宣布新款芯片组支持USB3.0和Thunderbolt

英特尔宣布新款芯片组支持USB3.0和Thunderbolt
来源:华强电子网 时间:2012-04-05

 

据国外媒体报道,日前英特尔公司宣布其新款主板芯片组已经支持USB3.0和高速Thunderbolt I/O连接技术,这个动作是为其即将发布的Ivy Bridge 22纳米处理器产品族做准备。从4月8日开始,被设计用来支持即将发布的第三代英特尔桌面核心处理器(Ivy Bridge)的英特尔7系列芯片组将投入使用,同时这款产品还将继续兼容现有的Sandy Bridge处理器。

 

英特尔7系列被称为Panther Point,终于加入了让诸多用户翘首以盼的对超速USB 3.0接口的支持,提供高达5Gbps的数据传输速度,同时还支持高性能的Thunderbolt技术。而后者实际上不是芯片组本身的功能,需要添加额外的组件。比如Cactus Ridge控制器。这意味着是否支持Thunderbolt技术取决于主板制造商或系统厂商。但英特尔对于将Thunderbolt作为标准并不期待,这意味着距离大量个人电脑使用超高速I/O标准还有一段距离。

 

Thunderbolt在苹果Mac系统上已经存在了一年多,支持双向传输,速度高达10Gbps,主要用于存储和视频硬件。同样,USB 3.0在个人计算机上的应用也十分缓慢,虽然这项技术已经被引入好几年。7系列其他的功能还包括三向显示技术,英特尔的SBA技术等等。同时该系列产品兼容现存的6系列产品。