处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

夜视监控存学问 补光技术到底谁好用?

夜视监控存学问 补光技术到底谁好用?
来源:中关村在线 时间:2013-08-15

    如今,随着监控摄像机在高清道路上的不断前进,夜视补光设备也开始在监控的应用中发挥更多的作用。从红外放射光,到被动热感装置,再到如今应用日益广泛的白光摄像机。如今的补光设备也开始向着不同的特点完善。

  不过,对于不同的补光技术来说,它们各自的特点又集中在哪些方向呢?在实践的应用中,这些设备到底能在哪些领域才能发挥出它的功效?今天,我们就来跟大家聊一聊监控摄像机的补光特点。

    普遍的补光技术

  说起如今我们常用的夜视补光技术,恐怕几乎所有的朋友都会想到红外射线技术。的确,在我们的应用中,红外监控摄像机无疑是当前为简单、应用为普遍的夜视装备。相比起其它的夜视补光设备来说,简单、隐蔽性强是其的应用优势。因此,如今也获得了更多领域的青睐。

  不过,随着应用需求的提升,红外夜视监控在拍摄中鞭长莫及的一些方面也更多的开始显现。首先,高温可以说是这类摄像机一直困扰用户的方面之一。由于红外光线本身的属性,温度给灯泡本身以及一些机身部件带来的寿命影响让不少的用户为之头疼。此外,红外摄像机也容易在使用中受到距离或者环境变化的影响。因此,这类摄像机的应用也更适合在室内,或者是监控范围较小的环境当中。

  靠谱的补光技术

  对于红外夜视监控技术来说,我们可以将其划分为两大类--即主动红外探测技术和被动红外探测技术。对于上面提到的方面,我们称之为主动探测技术,而对于后者,则是利用物体的热感来对事物本身进行判断和监视。

    靠谱与保真的应用

    在我们日常的生活应用中,被动红外监控是一件很少见的应用技术。由于它主要借助军用技术的一些技术手段。因此,它的准确度无疑是现有夜视侦测技术中的手段之一。对于这类夜视侦测手段来说,监控范围大是其准确性以外的又一明显优势。不过,由于其本身的应用成本很高,因此这类设备也更多应用于森林放火,或者是重要部门的监控等重要同时又面积开阔的监控领域当中。

  保真的补光技术

  近这些年,白光摄像机在应用上无疑是一类进步神速的后起之秀。相对于此前的红外监控设备。这类产品的出现无疑是一种补光新思路的开启。

  在应用中,依靠自然光补光的技术不但可以点亮所监控的空间。同时,他也能够很好的将被监控区域物体的颜色更加真实的显现出来,这对于有着夜视高清监控需求的用户来说无疑是非常期待的一个功能。除了能够真实的反应场景中的情况以外,对于细节上的一些反应夜视此前两种补光技术所不具备的。

白光监控摄像机

  不过,由于灯光热点的限制,监控距离短,而且隐蔽性弱是这类监控摄像机的弱点。此外,如果被拍摄人要是有备而来的话,白灿灿的灯光也很容易被人加以反射而难以关注到被摄物体的细节。因此,这类夜视摄像机也更多的应用于卡口监控、道路监控、或者是大门口等一些小范围的监控需求当中。

  上述提到的三个方面,就是我们在当前常应用的三种夜视补光技术。不过,随着我们对于监控清晰度的更高要求,补光技术虽然重要,但是在夜视监控中所发挥的作用却日益降低,而后期的处理等一些联动技术则日益成为当前应用中的主流关注对象。因此,对于我们选择或者使用监控摄像机时,除了关注所必须的夜视补光技术以外,诸如白平衡或者宽动态等一些光线处理技术也同样值得我们去特别的留意与研究。