处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

单芯片SoC+下代Atom基本规格已经曝光

单芯片SoC+下代Atom基本规格已经曝光
来源:华强电子网 时间:2012-04-01

上网本已经失势,但是Atom处理器的前途依然光明。根据消息,下一代BayTrail平台将采用真正的SoC片上系统设计理念,单芯片整合所有模块,其中处理器核心代号Valleyview。

BayTrail将首次为Atom家族带来22nm制造工艺,并会把一直独立在外的IOH芯片组纳入处理器之中,整个平台其实只要一颗芯片就搞定了,不过注意因为Intel没有合适的PHY,所以其中不会整合GbMAC,仍然需要独立的PCI-E以太网芯片。

频率方面,标准的四核心(八线程?)型号可达1.9GHz,但热设计功耗依然保持在10W,也就是和现在的双核心四线程AtomD2700基本一个档次。图形核心来源于IvyBridgeHDGraphics4000,频率达到667MHz,略快于AtomD2700600MHz,但只相当于桌面版IvyBridge的一半。饶是如此,Intel也宣称图形性能可比目前提升4-7倍之多。

双核心型号的频率为1.5GHz,图形核心频率也只有350MHz,看起来不高,都低于AtomN2600,但热设计功耗将会只有区区3W,Windows8平板机也可以考虑采纳了。

封装面积上(不是内核面积),Type3标准四核心型号为27×25毫米,Type4双核心则是17×17毫米。从编号方式上看,应该还会有Type1/2两种不同类型的封装,但具体情况暂时一无所知。