处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI+SimpleLink+GPS+CC4000解决方案+支持无数定位精确定时

TI+SimpleLink+GPS+CC4000解决方案+支持无数定位精确定时
来源:华强电子网 时间:2012-04-01

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 SimpleLink GPS CC4000 解决方案,这是TI首款广泛提供的 GPS 解决方案,进一步壮大了易用型 SimpleLink™ 连接解决方案的产品阵营。该款可独立使用的模块能够在为产品新增 GPS 功能的同时,限度地降低复杂性。例如,可通过单个通用输入输出 (GPIO) 硬件控制一键定位功能,而且只需开启 GPIO 就可接收包含位置、时间以及速度信息的美国国家海洋电子协会 (NMEA) 数据串。SimpleLink GPS CC4000 解决方案不但能同任何微控制器 (MCU) 或微处理器 (MPU) 协作,同时还可支持不足 100 平方毫米的极小尺寸。因此,各种广大用户在设计资产跟踪、工业 M2M、运动健身以及精确定时等基于 GPS 的应用时,均可获得极高的灵活性。完整详情,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/cc4000-tc6000gn 。

TI 嵌入式连接解决方案总经理 Eran Sandhaus 指出:“过去 10 年来,TI GPS 技术已经广泛应用于数不胜数的智能手机与便携式导航设备中。作为SimpleLink 系列发展战略的重要组成部分,我们很高兴为嵌入式微控制器应用提供 SimpleLink GPS CC4000 解决方案,该款易于添加、可独立使用的 GPS 解决方案不但具有低成本与小尺寸优势,而且几乎不需要射频相关专业技术。”

SimpleLink GPS CC4000 支持 2.5 米以内的误差精度以及每秒脉冲输出功能,可提供精确的定位与定时数据。其“监视眼”特性可优化利用解决方案存储器,自动重复使用此前已经解码的卫星信息,从而可实现极快的首次定位时间 (TTFF) 以及整体系统功耗优化。包括上述特性在内的丰富功能可推动导航定位服务向非传统 GPS 功能设备扩展,充分利用位置、时间以及速度数据。此外,SimpleLink GPS CC4000 还可扩展至各种大众应用领域,如资产跟踪、材料探索、运动健身状态监控以及与 GPS 功能精确定时数据息息相关的新市场等。

此外,SimpleLink GPS CC4000 解决方案除带来的超高精度定时功能外,还可开启低功耗 MCU 应用的各种可能,创建优异的终体验。例如,高度精确的计划安排可协助开展市场营销活动,能在特定时间内同时在多个电子显示屏上显示活动消息。对银行系统或记录工业系统故障等需要时间戳记录的应用而言,精确时间的记录误差甚至可远远低于 1 微秒。各种应用潜能是无穷无尽的。