处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞兆半导体推出支持多频率同步降压转换器

飞兆半导体推出支持多频率同步降压转换器
来源:华强电子网 时间:2012-04-01

由于标准、增加电池寿命的不断变,另外延长通话和数据传输时间也对于工作效率很重要,因此便携产品设计人员迫切需要一种能够应对这些不断变化的外在环境。因此的高性能功率和便携产品供应商—飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor),近日宣布推出出一种用于手机和平板电脑射频部分的功率管理产品,将能够极大极大有效地提高设计人员的工作效率。

作为正在实施的便携产品计划的一部分,飞兆半导体通过与客户密切合作开发出FAN5904器件,这是一款支持GSM/GPRS/EDGE、3G/3.5G 和4G功率放大器(PA)的大功率高效同步降压转换器,能够降低无线便携设备的功耗,将连通时间延长60分钟以上。FAN5904具有小于23.5 mm2的占位面积,还能够在维持射频性能的同时,将功率放大器的工作温度降低至少20?C。

FAN5904支持分别用于GSM/GPRS/EDGE,3G/3.5G 和4G功率放大器的大功率和低功率模式。在大功率模式下,GSM Tx功率输出被激活,即便在GSM/EDGE PAM的3:1 VSWR天线失配情况下,FAN5904仍然能够提供高达35dBm的输出功率。该器件在脉宽调制(PWM)模式的工作频率为3MHz,具有2.3A的输出电流,效率达到92%。对于3G/3.5G 和4G功率放大器,FAN5904将以低功率模式工作,在包括3:1 VSWR天线失配的条件下,能够实现高达29dBm的输出功率。

FAN5904的低功率模式开关频率为6MHz,在大电流负载时工作在PWM模式下。在小于100mA的较小电流负载下,FAN5904会切换至脉冲频率调制(PFM)模式,以便在功率放大器的输出功率低于20dBm时进一步优化效率。

由于FAN5904在大功率模式下以3MHz频率工作,而在低功率模式下以6MHz频率工作,因而可在输出上使用一个470nH的 2520电感和两个4.7?F的1508电容,使得PCB占用面积小于20.5mm2。如要进一步缩小占用面积,可以使用一个470nH的2016电感来实现,使得整个FAN5904解决方案的占用面积小于15mm2

FAN5904的输出电压的动态变化范围是0.4V至3.5V,与外部DAC提供的范围为0.16V到1.40V的模拟输入电压VCON成比例。这样可以使用能够实现功率附加效率的电压为功率放大器供电。FAN5904还具有较短的转换时间,在10?s内完成输出电压的改变,从而实现功率转变。具有快速瞬变响应的电流模式控制环路确保实现出色的线路和负载调节。