处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联发科技推出世界首款802.11ac++蓝牙4.0无线Combo单芯片

联发科技推出世界首款802.11ac++蓝牙4.0无线Combo单芯片
来源:中电网 时间:2012-03-31

 

专为移动装置设计,MT7650将提供绝佳的高质量点对点语音、数据和影像传输

 

无线通讯及数字媒体IC设计厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek)日前宣布推出世界颗针对移动装置 (Mobile consumer devices) 所设计的802.11ac+蓝牙4.0的无线Combo单芯片解决方案 – MT7650。联发科技MT7650高度整合的IEEE 802.11ac技术、蓝牙4.0 LE功能、以及联发科技业界的Wi-Fi/Bluetooth先进无线共存(co-existence)架构,将提供433 Mbps超高传输速率的高质量点对点语音、数据和影像传输,并可使医疗、健身或其它感应器等通过超低功耗的蓝牙进行无线连接。此外,MT7650完整的802.11ac先进系统设计(整合MAC/基频/射频)将解决复杂的无线网络技术问题,可大幅降低制造商设计与制造生产的时间与成本,大幅加速产品上市时间。

 

深耕无线连接技术多年,联发科技已是Wi-Fi+蓝牙Combo单芯片的领导厂商,其解决方案已广为各大笔记本电脑品牌和手持装置制造商所采用。联发科技MT7650无线单芯片支持802.11ac 无线标准,使Bluetooth 4.0+HS的传输速率提高到433 Mbps,比目前同类1T1R 802.11n combo单芯片传输速率快了近三倍。MT7650还支持移动装置主流的1T1R Wi-Fi传输架构,并配有联发科技特有的蓝牙和Wi-Fi信号接收路径共享机制,使无线模块无需配置外部分配器,仅以单一天线便可同时用于接收和发送蓝牙和Wi-Fi信号,在兼顾效能的同时节省硬件的成本;而其比802.11n高了一倍的80 MHz无线频宽,加上快了四倍的256 QAM调变技术,都是MT7650无线传输效率和效能大幅提升的原因。其内建的接收端波束成形技术(receive beam forming) 和空时分组码技术(space-time-block coding; STBC),也大幅拓展了无线传输的范围和容量,并延伸了有效的无线涵盖范围。此外,MT7650还支持Wi-Fi Display、Wi-Fi Direct及TDLS等其它点对点传输应用技术,使MT7650更能满足目前无线传输的主要需求。

 

联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“推出业界首款802.11ac + 蓝牙4.0无线Combo单芯片MT 7650,联发科技将进一步扩大在无线通讯产业中的技术优势。随着笔记本电脑、平板电脑及智能手机的普及,用户对如何能在短的时间内完成装置间高质量影音传输的需求更加强烈,同时,无线传输的便利性也使得用户对无线连接(wireless connections)的依赖与日俱增。但越来越多的无线装置,使得传统的Wi-Fi技术频宽更显捉襟见肘。支持802.11ac 标准的联发科技MT7650,将以更快、更高容量、更可靠的先进传输技术来克服这些挑战。” 蔡守仁接着说,“而且在传输速度较快的情况下,移动装置可迅速处理完工作并进入省电模式,反而能带来更低的耗电量,为用户带来更好的产品体验。”

 

联发科技将在2012年第二季开始进行MT7650的客户送样,相关硬件和软件开发工具也已完成。联发科技MT7650单芯片主要产品功能包括:

 

a. 内建完整系统架构(MAC/基频/射频)的802.11ac加蓝牙4.0 + HS单芯片combo解决方案

 

b. 支持1T1R 802.11ac标准,提供高达433 Mbps的传输速率 (在80 MHz传输频宽模式下),并支持天线分集技术,使传输质量更好

 

c. 支持Wi-Fi Direct技术,使无线装置能在不通过无线基地台的情况下直接联机

 

d. 支持的WFA的Wi-Fi Display标准,使电脑能在不通过无线基地台的情况下直接将画面投射至电视上

 

e. 符合蓝牙2.1 + EDR、蓝牙3.0 + HS和先进的蓝牙4.0 LE规格

 

f. 支持Bluetooth Class I标准,使蓝牙覆盖范围更大

 

g. 业界的Wi-Fi/Bluetooth先进无线共存架构

 

h. 单一天线同时用于接收和发送蓝牙和Wi-Fi信号,精简的硬件架构

 

i. 共享的蓝牙和Wi-Fi信号接收路径,无需配置外部分配器,节省硬件成本

 

j. 支持Wake-on-WLAN以及Wake-on-Bluetooth等功能使无线终端设备更省电

 

k. 支持Windows 7、Windows 8及Linux等多元化操作系统