处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美国国家半导体推出4至20毫安电流环路单线16位DAC

美国国家半导体推出4至20毫安电流环路单线16位DAC
来源:eeworld 时间:2011-08-17

低功耗16位精度的Δ-Σ DAC有助于实现单隔离数据传输
 
二零一一年八月十六日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布,推出一款采用单线接口及4至20 mA电流环路驱动的16位数模转换器(DAC),该产品简化了工业两线制传感器系统中使用的智能变送器设计。高度集成的DAC161P997通过一个隔离元件使隔离的两端进行数据交互,从而降低了工厂和建筑自动化控制系统的元件数量和成本。同时,美国国家半导体本次推出的DAC161P997可直接连接至微控制器,这非常适用于不需要电隔离的传感和检测应用。

 低功耗的DAC161P997为系统设计人员提供了精度、易用性、性能和系统成本之间一个完美的平衡。其Δ-Σ DAC提供了16位精度,以及29 ppm的小温度系数和90 ppm的长期输出电流漂移,而消耗的电源电流不到190 μA。同时,DAC161P997的环路驱动连接了一个可寻址远程传感器高速通道(HART)调制器,可以将FSK调制的数据加载到4至20 mA电流环路。除此之外,该产品还可在-40℃至125℃的扩展工业温度范围内工作。

 DAC161P997的主要特点和优势

 单线接口:可实现比分立式PWM方案更高的系统精度,而且比4线SPI解决方案的系统成本更低
低功耗运行:190 μA可使系统总功耗低于30 mW或3.5 mA 用户可设定启动条件和数据传输速率自动检测:允许在更新率与功耗之间对系统配置做出权衡错误检测和报告;多个错误条件自动检测,提供更高的系统可靠性DAC161P997补充了美国国家半导体的创新传感器AFE系列智能变送器设计,适用于各种气体、温度和压力传感器应用。