处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OLED技术大屏显示前景预测

OLED技术大屏显示前景预测
来源:中国电子网 时间:2013-08-12

 还记得阿汤哥的电影《少数派报告》吗?在这部经典科幻影片里,阿汤哥住宅里的计算机屏幕是透明的,看起来非常的炫目。那么屏幕是否真的能设计成这种透明的状态,甚至可以随意折叠,做到类纸化?答案是肯定的,这些曾经只能在科幻电影中出现的场景,如今依靠OLED显示技术,拥有了实现的可能性。

什么是OLED技术?其实这并不是一种刚刚出现的技术,熟悉电子产品的朋友可能会注意到,三星的智能手机就采用了OLED屏幕,索尼的新一代掌机PSV也采用了这种屏幕。其实OLED屏幕早在初的MP3电子产品上就曾出现,只不过那时的OLED显示屏幕没有如今看起来这样体积大,效果炫。

OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电、可塑性高等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用。

如今随着智能手机的兴趣,各种掌上设备层出不穷,为了追求更加纤薄的机身和卓尔不群的显示效果,以及更长的待机时间等特性,OLED显示技术被重新重视了起来。在小型化OLED显示技术上具有优势的是韩国三星,近有消息传出,三星将有能力制造出清晰的、令人难忘的屏幕(显示像素为350像素/英寸)。

除了在小型屏幕上的应用,大屏幕OLED也开始新一轮的快速发展,OLED电视产业尤其蓬勃兴盛。几年前索尼只能推出11吋的OLED电视,而如今LG已经推出55吋OLED电视。索尼也重新重视起OLED技术来,宣布和松下合作,研制大尺寸面板。中国台湾地区的奇美与友达也在OLED技术投入巨大,加上国内的京东方等企业,中日韩三国在OLED技术上展开了角逐。

伴随三国的多个企业的巨大投入,OLED在随后的几年将得到快速发展几乎成为不争的事实,OLED技术可谓前途宽广,不过笔者认为看待OLED技术不能仅制在手机、电视、显示器等传统LCD领域的范围,根据OLED显示技术的特性,其在大屏显示领域大有可为。接下来就跟着笔者看看,OLED显示技术在大屏领域能有何用途。

一、大屏拼接前景无限

现阶段的大屏显示技术主要分为液晶拼接、等离子拼接、LED拼接、OLED拼接和投影融合拼接,这些技术各有各的特点,比如液晶拼接相对便宜,但是有着画面清晰度不高的弊端,而投影融合拼接画面完整没有拼接缝隙,但是抗环境光差。设计者们往往根据各自的特性将其应用在不同的场景之中。

投影融合抗环境光太弱,并且由于灯泡等原因,稳定性不高,而LED,等离子等拼接大屏则又具有拼接缝隙,严重影响整体的观感,并且在清晰度上也差强人意。而OLED具有的特性,使得它成为下一代户外显示的新希望。

LCD拼接有明显的拼缝

OLED是全薄膜结构、不需要光源,其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,操作电压仅有2至10伏特,反应时间小于10ms,更有可弯曲的特性,并且OLED屏幕拥有很强的抗干扰性,在阳光的照耀下仍然可以显示出清晰图像,能耗也小,因此更容易面向拼接墙市场开发高稳定度的窄边或者无边的户外显示器。

目前直接制造出一张硕大无比的OLED显示屏幕还有技术难度,所以只能采用拼接的方式。比如三菱电机的OLED技术采用了模块化结构,该设计可以无上限的扩展OLED拼接尺寸。每个模块仅有8kg重量,安装便捷,可以实现无缝拼接效果。

二、头戴式电脑一显身手

PC台式电脑发展的已经非常成熟,现如今很多PC厂商都盈利困难,很多人开始在笔记本,平板电脑上想办法,从而找到新的增长点。然而平板电脑虽然利润更高,但是由于苹果产品的强势,所以很多厂商也难以获得高额回报。

现在市场上出现了头戴式电脑,这种产品拜托了传统PC主机加显示器的模式,使用者只需要将电脑戴在头上即可,然后利用触摸板或者无线设备进行操作。虽然这种设备现在看来概念性远大于实用性,但是其尽在咫尺,却能实现大屏幕的效果,无疑更加适合未来的发展趋势。

谷歌,索尼,爱普生等众多厂商都在研发此种产品,比如谷歌就推出了POJECT GLASS眼镜,索尼也推出了的头戴3D显示器HMZ-T1。这些产品目前来看还有很多瑕疵,比如分辨率不高。亮度不足,体积巨大等,但是未来OLED显示技术发展起来后,这些弊病将得到很大程度的改善。

OLED自身发光,体积纤薄,能耗较小等诸多特点,使得它适宜打造头戴式电脑产品,有了OLED显示技术,设计者就不用费尽心机为产品加入背光,或者使用反射技术来投射影像,从而具有条件打造出更加轻便,显示效果更好,待机时间更长的头戴式产品。头戴式产品也许就下一代显示器的雏形。

三、特种显示实力非常

OLED自身发光,体积纤薄,能耗较小,可以弯曲的特点还使得这种显示技术在军用,医学,展览等各种场合能大展身手。以往不能进行视频播放的场所,例如球面,多边形,在OLED显示技术发展成熟以后,都可以用来显示出其不意的效果。

在OLED特种显示领域,日本三菱公司走在行业前端,和专注于消费电子领域的索尼、三星、松下等企业相比,在商业显示领域积累多年的三菱电机在OLED技术的研发上走了不同的一条路。

三菱的OLED技术选择了与索尼不同的发展方向,采用模块化设计,将OLED的扩展拼接性大大拓展,从而将OLED高亮度、色彩艳丽轻便等优势应用于公共场合对高亮度大屏幕显示屏的需求。

由于是模块化结构,以为安装过程更加灵活,所以可以打造球形显示系统等不规则显示平面。除了三菱的方案,如果采用可弯曲的介质来喷涂OLED显示材料,就可以打造可弯曲的屏幕,目前有多家厂商都在试制这种产品,只不过都集中在小尺寸屏幕,等该技术成熟后,必将应用到大屏显示之中。这种可以弯曲的屏幕,在特种显示领域里,肯定也大有所为。

四、全文总结:

在小尺寸OLED显示屏蓬勃发展的今天,我们不应该忽略OLED技术在大屏显示领域的潜力,只将OLED显示技术限制在手机,平板或者电视领域里。因为无论是大屏幕拼接,头戴式电脑,或者特种显示领域,OLED显示技术都有着不错的前景,其都是对应领域实现大屏效果的优先选择。如果说前几年观察OLED技术,还存在前途不明的情况,如今在各国企业的争相投入下,OLED显示技术必将迎来又一个春天,从而在各个显示领域中掀起革新的风暴。