LED产业的发展经历了从2009年初的前途似锦到2012年举步维艰的坎坷命运。究其原因,除了LED上游投资过热造成的价格下降,下游企业同质化产品竞争激烈外,我国绝大多数LED企业缺乏核心技术,核心产品高度依赖进口的做法,才是造成LED产业发展困境的原因。
进入2013年,随着国家标准的逐步建立,企业技术研发成果的不断增多,LED产业产能过剩困局坚冰渐融。而政府退出政策的出台表明,未来LED产业的发展或将以依靠市场为主。
LED显示 技术迎来突破
日前,利亚德(300296,股吧)光电有限公司(以下简称利亚德)在北京发布了多款拥有自主知识产权的LED面板电视产品,尺寸从288英寸、164英寸、144英寸到110英寸不等。同时,利亚德还展示了小间距1.6mmLED电视产品以及微间距1.2mmLED电视面板。
据利亚德董事长李军介绍,近年来利亚德致力于小间距LED显示产品的研发并取得了突破,其小间距LED显示产品的点间距在短短的数年间实现了三级跳,从3.0mm点距进一步缩小至2.5mm、1.9mm和1.6mm点距。目前,小点间距为1.2mm微间距LED电视面板也已上市,从而为高分辨率大尺寸LED显示屏的大规模商业化应用创造了技术条件。
据了解,LED显示屏的点间距指的是像素点之间的距离,而小间距LED显示屏则是一整套系统的统称,其中包括LED显示系统、高清显示控制系统以及散热系统等。小间距LED显示屏采用像素级的点控技术,从而实现对显示屏像素单位的亮度、色彩的还原性和统一性的状态管控。
李军说,利亚德光电有限公司已先后为LED面板电视申报了三十项发明和实用新型专利(包括国际专利),初步形成了LED电视的知识产权体系,并通过与台湾亿光、美国Ti、小米科技产业链企业的强强联手,使利亚德LED电视在LED灯的微小体积、画质高亮度、画质的稳定性、强劲芯片的运算速率、内容的娱乐体验和便捷的操作方式等方面均取得了突破进展,并具备了产业化应用的基础。
对此,LED行业专家表示,小间距LED电视产品的批量化、规模化生产,无论是对国内LED产业链发展和电视市场的发展都有不可忽视的积极意义。和LCD液晶电视取代CTR显像管电视一样,未来LED面板电视产品也将有望在大屏幕高端电视市场逐步取代现在的液晶电视成为电视机历史上的第三代主流显示技术。
拉动产业链发展不容小觑
近年来,随着LED显示技术的显著提升及单位成本的大幅下降,LED显示应用行业呈现出爆发式的发展态势。据统计,2012年度我国LED显示应用行业市场规模达到了253亿元,较2011年度的220亿元增长了15%。
市场规模的不断扩大得益于LED显示应用行业在大屏幕清晰度、整机可靠性和工艺等方面的不断改进和完善,尤其在小间距显示技术方面,近年来国内企业取得了长足的进步。
从目前的产品技术和应用市场看,在大屏幕显示市场,LED电视优势比较突出,尤其是机场、车站、银行等公共场所的显示屏、交通能源广电等行业应用显示屏和高端家庭影院等领域,小间距LED电视将有望取代液晶、PDP等离子产品成为主流。据了解,利亚德LED屏在我国铁路系统的旅客引导系统LED显示屏中已占据超过50%的市场份额,而随着LED显示技术的进一步发展,小间距LED电视未来也将逐步走进大尺寸(100英寸以上)电视市场。
有LED产业相关人士表示,随着小间距LED电视应用的日益普及,其对LED产业链上下游的拉动作用将凸显出来。以显示颗粒的间距为1.6mm的利亚德LED电视产品为例,一台288英寸的1.6mmLED电视产品所使用的LED灯将达到近830万个,其经济价值其对上游芯片及LED封装产业的促进力量不容小觑。
未来将回归 市场调节
提起LED应用类产品,首先被大家想到的便是生活中常见的LED显示屏。LED显示屏产品早出现在八十年代后期,因其使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高等特点迅速在大屏幕显示领域得到广泛应用。
然而,由于行业竞争,特别是从2009年初以来,LED产业越发举步维艰。究其原因,除了上游投资过热造成的价格下降,下游企业同质化产品竞争激烈外,中国绝大多数LED企业缺乏核心技术,核心产品高度依赖进口的做法,造成了LED产业发展遭遇困局,因而,LED曾被认为是“第二个光伏产业”。
由此,LED行业进入了整合洗牌的关键期,越演越烈的价格战、越来越逼仄的利润空间、逐渐浮出水面的三角债问题、亿元级LED企业的倒闭事件都在挑战着LED企业的承受力。今年三月,深圳市政府以《政府公报》的形式废止了实行4年多的《关于印发深圳市LED产业发展规划(2009-2015)的通知》,更是触动了LED企业的神经。
时间跳回到2009年,深圳市政府出台规划提出将深圳“建成全国乃至全球重要的LED产业研发生产基地”,并预计到2015年深圳的LED产业规模将达1300亿元以上,彼时,该规划被视为全国许多城市制定相关规划的蓝本。
面对时隔四年后截然不同的局面,业内人士表示,尽管政府文件未透露具体原因和细节,但无疑与LED产业目前的发展态势,尤其是产能过剩、投资过热有直接关系。
对此,李军表示,深圳市政府退出政策的出台,表明了政府将不再对LED生产企业及该产业发展进行财政补贴,这或许是一个信号,未来LED产业的发展或将依靠市场为主,从长远看反倒有利于LED产业尤其是以高端LED应用产品为主的企业发展。