处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器面向超低功耗MSP430微控制器的音频电容式触摸BoosterPack为基于微控制器的应用带来清晰的音频体验

德州仪器面向超低功耗MSP430微控制器的音频电容式触摸BoosterPack为基于微控制器的应用带来清晰的音频体验
来源:与非网 时间:2012-03-30
2012 年 328 日,北京讯
 
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出基于 C5000™ 超低功耗数字信号处理器 (DSP) 的音频电容式触摸 BoosterPack,可为微处理器应用实现各种新功能,支持清晰音频以及回放与录制功能。该款音频电容式触摸 BoosterPack (430Boost-C55audio1) 是一款面向建议售价 4.30 美元 MSP430™ LaunchPad 开发套件的插件电路板,也是 TI 首款DSP 完全由微控制器控制的解决方案,可帮助不具备 DSP 编程经验的设计人员为其系统添加音频以及其它实时特性。BoosterPack 是采用录制与回放音频功能的低功耗应用的理想选择,可充分满足 MP3 播放器、家庭自动化以及工业应用等需求。
 
TI 单内核处理器市场营销总监 Jon Beall 指出:“TI 将业界低工作功耗 DSP 与超低功耗微控制器进行完美结合,可为音频应用实现低功耗。除低功耗优势外,添加至已普及音频电容式触摸 BoosterPack 的实时 DSP 性能将为微控制器开发人员实现无限可能,帮助他们无需 DSP 编程便可充分利用高级 DSP 技术。”
 
音频电容式触摸 BoosterPack 采用 C553x 超低功耗 DSPMSP430 Value Line 器件,将业界超低功耗微控制器与 DSP 平台进行完美结合,可帮助开发人员在确保低功耗的同时,为其微控制器应用增加 DSP 功能。开发人员可充分利用预编程 DSP 功能,使用 UART 通过简单指令便捷控制 DSP
 
音频电容式触摸 BoosterPack 的主要特性与优势:
C553x 超低功耗 DSP 是业界总功耗低的 DSP,在 1.05 V 电压下工作内核的总功耗低于0.15 mW/MHz,支持清晰音频/语音 MP3 的编码与解码;
 
MSP430G2452 微控制器可为各种低功耗应用提供 0.5 uA 的待机电流以及小于 1μs 的唤醒时间;
 
MSP430 微控制器电容式触摸界面有助于用户控制音量,选择曲目,录制和回放音频文件;
 
集成型 LED 显示屏、高速 USB 2.0 以及 SD/MMC 接口可增强用户体验;
 
免费电容式触摸库可通过 MSP430 微控制器支持电容式触摸按钮、滑动条、滚轮以及近距离传感器,开发人员无需创建复杂的触摸传感算法;
 
得到完整的 OLED 用户界面与 MP3 录制/回放软件库支持,可简化开发工作。