处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器音频电容式触摸为MSP430微控制器带来清晰音频体验

德州仪器音频电容式触摸为MSP430微控制器带来清晰音频体验
来源:与非网 时间:2012-03-30

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出基于 C5000 超低功耗数字信号处理器 (DSP) 的音频电容式触摸 BoosterPack,可为微处理器应用实现各种新功能,支持清晰音频以及回放与录制功能。该款音频电容式触摸 BoosterPack (430Boost-C55audio1) 是一款面向建议售价 4.30 美元 MSP430 LaunchPad 开发套件的插件电路板,也是 TI 首款DSP 完全由微控制器控制的解决方案,可帮助不具备 DSP 编程经验的设计人员为其系统添加音频以及其它实时特性。BoosterPack 是采用录制与回放音频功能的低功耗应用的理想选择,可充分满足 MP3 播放器、家庭自动化以及工业应用等需求。
  TI 单内核处理器市场营销总监 Jon Beall 指出:“TI 将业界低工作功耗 DSP 与超低功耗微控制器进行完美结合,可为音频应用实现低功耗。除低功耗优势外,添加至已普及音频电容式触摸 BoosterPack 的实时 DSP 性能将为微控制器开发人员实现无限可能,帮助他们无需 DSP 编程便可充分利用高级 DSP 技术。”

  音频电容式触摸 BoosterPack 采用 C553x 超低功耗 DSP 与 MSP430 Value Line 器件,将业界超低功耗微控制器与 DSP 平台进行完美结合,可帮助开发人员在确保低功耗的同时,为其微控制器应用增加 DSP 功能。开发人员可充分利用预编程 DSP 功能,使用 UART 通过简单指令便捷控制 DSP。

音频电容式触摸 BoosterPack 的主要特性与优势:

1、C553x 超低功耗 DSP 是业界总功耗低的 DSP,在 1.05 V 电压下工作内核的总功耗低于0.15 mW/MHz,支持清晰音频/语音 MP3 的编码与解码;

2、MSP430G2452 微控制器可为各种低功耗应用提供 0.5 uA 的待机电流以及小于 1μs 的唤醒时间;

3、MSP430 微控制器电容式触摸界面有助于用户控制音量,选择曲目,录制和回放音频文件;

4、集成型 LED 显示屏、高速 USB 2.0 以及 SD/MMC 接口可增强用户体验;

5、免费电容式触摸库可通过 MSP430 微控制器支持电容式触摸按钮、滑动条、滚轮以及近距离传感器,开发人员无需创建复杂的触摸传感算法;

6、得到完整的 OLED 用户界面与 MP3 录制/回放软件库支持,可简化开发工作。