处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Silicon Labs为Robulink提供无线互连技术

Silicon Labs为Robulink提供无线互连技术
来源:EEWORLD 时间:2013-08-08

中国,北京 - 2013年8月8日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布为Robulink公司提供sub-GHz 无线互连 技术。Robulink公司是一家为中国、东南亚和澳大利亚公共事业公司提供先进计量基础设施(AMI)解决方案的供应商。结合Silicon Labs公司先进的EZRadioPRO®收发器,Robulink公司AMI解决方案帮助公共事业公司快速并且经济的实现下一代 智能电表 ,并通过智能网状网络进行无线通信。

公共事业公司为 智能电网 采用新的AMI技术,而无线网状网络是一种可行选择。许多公司都在寻找超越传统计量产品,并且可以远程配置时间敏感型服务和需求的双向通信计量系统。精密的智能电表网络有诸多要求,比如可靠、自适应、可扩展、实时响应以及更低的产品周期成本。Robulink公司RobuNet™智能网状网络产品可提供具有成本效益、即插即用的解决方案,能满足AMI的需求,并且能可靠适应不同环境。

为了帮助公共事业公司实施全面的AMI系统,Robulink公司提供一套三层体系架构,包括无线智能电表、无线集中器和后端能源管理系统。Robulink公司RobuNet解决方案基于开放接口,允许无缝连接到其他制造商的智能电表和集中器,同样也可以无缝连接到任何家居能源管理系统和智能家电。另外,RobuNet采用基于FCC Part 15.247规范的多通道跳频技术,国际上广泛使用此规范以增强噪音隔离和减少干扰。

RobuNet网状网络产品,例如RDDMRE4电表通信单元和RCJP242R无线数据采集器,集成Silicon Labs公司EZRadioPRO收发器。在AMI网络中,对于启用多种数据通信的智能电表、数据采集器和数据集中器,先进的RobuNet产品将提供可靠的RF链路和智能网状网络路由。

Robulink公司总裁李春晖表示:“Silicon Labs公司EZRadioPRO系列产品使RobuNet网状网络产品的设计复杂度降低,产品竞争力提升并加速上市时间。EZRadioPRO收发器在RF链路预算和相邻信道抑制能力方面提供极高的性能,对于AMI和无线传感器网络应用中实现跳频和自组网技术尤为关键。”

Silicon Labs公司副总裁暨嵌入式系统业务总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“作为中国的智能电表制造商,Robulink公司是为AMI开发智能网状网络解决方案的先驱。我们的EZRadioPRO收发器非常适合Robulink公司RobuNet产品组合,使其为中国快速崛起的智能电网以及出口市场开发高可靠、可扩展和灵活的无线智能计量产品。”

关于EZRadioPRO收发器

EZRadioPRO系列产品利用业内性能、低功耗的sub-GHz收发器、发射器和接收器,旨在为功耗敏感的无线系统提供的传输范围和电池寿命。其提供119MHz-1050MHz的频率覆盖范围,以及业内的RF性能来扩展无线传输范围,同时符合业内严格的规范标准。EZRadioPRO收发器提供的灵敏度(-126dBm)、发射输出功率(+20dBm)、链路预算(146dB)和相邻信道抑制(58dB)。EZRadioPRO收发器实现50nA的休眠/待机电流(同时保持寄存器内容),与同类产品休眠模式下的电流相比可减少75%。这一卓越能效为无线网络应用带来更少的电池更换次数和/或更小的电池尺寸。