处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IBM结盟谷歌等公司挑战英特尔X86服务器市场

IBM结盟谷歌等公司挑战英特尔X86服务器市场
来源:腾讯科技 时间:2013-08-07

对于电脑芯片巨头英特尔来说,除了PC芯片夕阳西下之外,它还将在尚且滋润的PC服务器芯片市场迎来另外一场危机:美国芯片巨人IBM,将开放其强劲的Power芯片架构,结盟NVIDIA等多个厂商,以及谷歌、亚马逊、腾讯等大客户,向英特尔的x86PC服务器芯片发起一场冲击。

美国时间周二,IBM将宣布成立“OpenPower联盟”,IBM的宗旨,是将传统上用于自家服务器的Power芯片技术、架构等对外进行授权,尤其是进入市场广阔的网站机房PC服务器市场。

加入该联盟的厂商包括NVIDIA、以色列网络设备制造商Mellanox、中国台湾服务器主板制造商泰安(Tyan)等。

《华尔街日报》评论指出,这是芯片行业向英特尔一直占据优势地位的x86服务器芯片市场发起的一场进攻。长期以来,英特尔和AMD主掌了这一市场(尤其是数据中心服务器)。IDC表示,去年在全球服务器交付量中,x86服务器占到98%,收入占到了70%。

传统上,IBM一直向银行等高端客户提供价格不菲的Unix服务器,但是基于Power芯片的业务却面临萎缩。今年二季度,IBM的Power服务器收入同比大跌了四分之一。IDC分析师指出,在x86等PC服务器的蚕食之下,全球大型Unix高端服务器市场去年萎缩了19%,收入只有92亿美元。在这一市场,IBM是主导者,不过IDC估算,IBM的Unix服务器收入在去年也下跌了一成。

IBM副总裁Bradley-McCredie表示,通过对外授权Power相关的硬件和软件技术,IBM可以通过Power技术获得更多收入,此外可以争取那些大批量购买服务器的互联网公司。

在英特尔掌控的PC服务器市场要获得份额并非易事,不过IBM已经赢得了谷歌、亚马逊等大客户的支持。素以采购海量PC服务器著称的谷歌表示,可能会采购基于Power芯片的服务器。谷歌发言人表示,IBM开放联盟的成立,将会让Power成为谷歌数据中心另外一个具有竞争力的技术。

另外,作为联盟成员的台湾泰安公司,拥有亚马逊、腾讯等IBM所觊觎的互联网公司大客户。泰安公司总经理Albert-Mu表示,和英特尔的x86服务器芯片相比,IBM的Power拥有技术优势,而过去由于Power服务器销量不高,IBM提升Power技术成本高昂。

这位泰安高管表示,英特尔目前几乎百分之百控制了PC服务器,“这遏制了行业创新,影响了服务器市场继续扩大。”