8月7日消息,据国外媒体报道,市场分析公司IDC的报告显示,在2013年季度到第二季度间,平板电脑整体出货量下滑了9.7%。这是自2010年 苹果 发布iPad以来,平板电脑销量首次出现环比下滑。
苹果应该是罪魁祸首。iPad销量在2013年第二季度下滑至1460万部,公司季度的销量为1950万部,去年同期则为1700万部。人们可能会将这归咎于产品老化,不过一代的iPad与iPad mini不过是在去年10月发布,到第二季度结束只有9个月时间。
iPad销量下滑,安卓平板电脑则反超在前,为什么会这样?
iPad
苹果在2010年春公布了首款iPad产品。第二代产品出自2011年春,第三代则在2012年春,第四代和缩小版则诞生于2012年10月。
苹果发布全新尺寸的iPad是当年秋天的一大新闻。第三代“新”iPad上市时间无非只有六个多月,而第四代的型号让很多人失望,毕竟买单的用户在半年后就要面临新的机型完全过时的现实。
但苹果修改了iPad发布的时间表。不再有春季发布会,除非苹果突然决定,要像三星一样,每几个月就要发布一款新产品。这不是苹果对待发布会的方式。所以,版本的9.7英寸iPad和7.9英寸iPad mini被认为会在今年下半年面世,赶上假日季的购物大潮。
IDC发布了第二季度平板电脑出货量的公司排行榜,认为期内平板电脑的总出货量为4510万部。和季度相比,出现9.7%的降幅意味着制造商的发货减少了大约437万部。考虑到iPad的销量实际上大于此——490万部——安卓平板的出货量实际上出现了增长。
安卓成为增长动力
若来看同比销量。在第二季度中,平板电脑出货量同比增长了59.6%,上年同期的出货量是2830万部。这意味着增长了1680万。而在同一时间里,iPad的销量减少了240万,虽然有iPad拖后腿,但整个行业仍在增长,安卓产品弥补了iPad的下滑。
在第二季度中,安卓平板电脑的出货量为2820万部(Windows 8与RT产品的出货量总共为200万),相当于整个市场份额的62.6%。若是和2012年第二季度相比,市场格局整个颠倒了过来,当时苹果iPad控制了60.3%的市场。安卓平板今年第二季度的出货量(2820万部)几乎相当于去年同期这类产品的总出货量(2830万部,其中1900万为iPad)。
安卓产品如何占领了平板电脑市场
款安卓平板是摩托罗拉Xoom,发布于2011年二月,它并不是一款大号的智能手机。Xoom是当时首个(也是一个)运行安卓3.1“蜂巢”系统的设备。按照谷歌的想法,“蜂巢”系统应该是个划分手机与平板电脑的产品。
可惜效果不佳。
虽然配置了出色的硬件,但Xoom的功能不够友好,太过昂贵,到处出现Bug,而且运行缓慢。对任何一个想要告别iPad,投入安卓平板电脑圈子的用户来说,Xoom都是一个令人失望的产品。
此外,当时市面上还没有哪款安卓应用为平板电脑做特别优化。虽然苹果不断鼓励开发者打造专为iPad设计的应用(今年早些时候近的一次统计是37.5万款,而且还在增加),但Xoom和其他“蜂巢”产品只能依靠为智能手机设置的应用,其效果在大屏幕上非常糟糕。
终,谷歌与安卓生产商伙伴展开了同步行动。谷歌发布了安卓4.0系统“冰激凌三明治”,该系统吸收了从2.3“姜饼”到3.1“蜂巢”中好的功能,并对界面、性能、功用做了进一步打磨,使杰出的安卓平板成为了可能。市场上开始出现一些品质不错的平板电脑,知名的是华硕在2012年夏发布的、运行安卓4.1“果冻豆”系统的Nexus 7以及三星在秋天推出的Nexus 10。
安卓平板制造商同时意识到,他们可以在价格上打败苹果,以199美元的低价攻击iPad(如亚马逊Kindle Fire,还有华硕/谷歌的Nexus 7)。有了一个可以在各种平板电脑上出色运行的安卓系统,三星开始疯狂推出一系列以“Tab”或“Note”命名的产品。
结果如何?安卓平板电脑成为了人们在可以接受的价位上,真正想买的产品。由于苹果仍然坚持在智能手机与iPad上保留一定的利润空间,从而给安卓切进市场留下了宽阔的机会,从性能差的低端平板电脑,到谷歌上周公布的新Nexus 7,有各种安卓产品出现。
应用
特别为平板电脑打造的应用仍然是安卓产业链上的一个问题。谷歌没有具体的数字,只能说“我们有很多平板应用”,和苹果的iPad一样。这是一个问题。应用是移动设备的大卖点,没有它们,整个安卓平板产业链就不完整。
不过情况可能并不像人们认为的那样糟糕。自从安卓4.0“冰激凌三明治”起,谷歌就可以让使用同种设计的应用适合各种尺寸的屏幕。谷歌现在还为安卓开发者想办法,使其可以打造自动按屏幕尺寸调整大小的应用,并在新整合进开发者环境的“安卓工作室”( Android Studio)中,推出了一项功能,定位不同的屏幕尺寸。谷歌现在可以说,苹果还得继续指望iPad专有应用,而谷歌却在帮助开发者们推出普适版的产品。
作为一个独立的厂商,苹果目前仍是的平板电脑制造商。不过考虑到智能手机市场也由同样的安卓大军统治,这家公司正显得愈发孤立。