处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美高森美集成双DPLL和NCO的SyncE器件问市

美高森美集成双DPLL和NCO的SyncE器件问市
来源:电子工程专辑 时间:2012-03-29

 

致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation) 发布用于移动多媒体和基于封包的运营级以太网应用的单芯片ZL30150线路卡(line card) 器件,扩展其业界型同步以太网(synchronous Ethernet,SyncE) 产品系列。Microsemi的ZL30150具有两个集成数字锁相环(digital phase lock loop,DPLL),能够支持多达四个输入,用于发送和接收时钟需要单独的应用场景。新的线路卡器件还集成了两个数控振荡器(numerically controlled oscillator,NCO),适合用于GSM、WCDMA和LTE应用的网络测量和控制系统。三家大型电信设备制造商已经选择ZL30150用于下一代路由器和交换机。

 

美高森美公司执行副总裁兼通信及医疗产品部门总经理Russ Garcia表示:“随着ZL30150加入到我们的产品系列中,我们现在可以提供一套更加完善的SyncE和1588解决方案,能够提供从单个元件到完整的硬件和软件解决方案。ZL30150还允许电信制造商使用其自己的软件来定义NCO功能,从而实现产品差异化。”

 

ZL30150支持用于10GBASE-W和10GBASE-R的同步光纤以太网端口,这些应用需要多个频率转换通道来实现光纤接口同步于系统背板,以及将线路恢复时钟转换后送往背板用于系统同步。

 

美高森美现可批量提供ZL30150,并可为符合条件的客户提供同步以太网时钟器件的其它信息,包括完全的数据表和应用指南。