处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI提供首款基于DSP音频电容式触摸BoosterPack

TI提供首款基于DSP音频电容式触摸BoosterPack
来源:电子工程专辑 时间:2012-03-29

 

日前,德州仪器(TI)宣布推出基于C5000超低功耗数字信号处理器(DSP)的音频电容式触摸BoosterPack,可为微处理器应用实现各种新功能,支持清晰音频以及回放与录制功能。该款音频电容式触摸 BoosterPack (430Boost-C55audio1) 是一款面向建议售价4.30美元MSP430 LaunchPad开发套件的插件电路板,也是TI首款DSP完全由微控制器控制的解决方案,可帮助不具备DSP编程经验的设计人员为其系统添加音频以及其它实时特性。BoosterPack是采用录制与回放音频功能的低功耗应用的理想选择,可充分满足MP3播放器、家庭自动化以及工业应用等需求。

 

TI单内核处理器市场营销总监Jon Beall指出:“TI将业界低工作功耗DSP与超低功耗微控制器进行完美结合,可为音频应用实现低功耗。除低功耗优势外,添加至已普及音频电容式触摸BoosterPack的实时DSP性能将为微控制器开发人员实现无限可能,帮助他们无需DSP编程便可充分利用高级DSP技术。”

 

音频电容式触摸 BoosterPack采用C553x超低功耗DSP与MSP430 Value Line器件,将业界超低功耗微控制器与DSP平台进行完美结合,可帮助开发人员在确保低功耗的同时,为其微控制器应用增加DSP功能。开发人员可充分利用预编程DSP功能,使用UART通过简单指令便捷控制DSP。

 

音频电容式触摸BoosterPack的主要特性与优势:

 

●C553x超低功耗DSP是业界总功耗低的DSP,在1.05 V电压下工作内核的总功耗低于0.15 mW/MHz,支持清晰音频/语音MP3的编码与解码;

 

●MSP430G2452微控制器可为各种低功耗应用提供0.5μA的待机电流以及小于1μs的唤醒时间;

 

●MSP430微控制器电容式触摸界面有助于用户控制音量,选择曲目,录制和回放音频文件;

 

●集成型LED显示屏、高速USB 2.0以及SD/MMC接口可增强用户体验;

 

●免费电容式触摸库可通过MSP430微控制器支持电容式触摸按钮、滑动条、滚轮以及近距离传感器,开发人员无需创建复杂的触摸传感算法;

 

●得到完整的OLED用户界面与MP3录制/回放软件库支持,可简化开发工作。