处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

产能过剩坚冰渐融 LED显示技术迎来突破

产能过剩坚冰渐融 LED显示技术迎来突破
来源:电子技术设计 时间:2013-08-07

    拥有节能环保、使用寿命长等显著技术优点的LED产业可谓当之无愧的“朝阳产业”,本应拥有一片广阔的发展空间,但近两年以来却被扣上了“第二个光伏产业”的帽子,LED产业的发展也经历了从2009年初的前途似锦到2012年的举步维艰的坎坷命运。究其原因,除了LED上游投资过热造成的价格下降,下游企业同质化产品竞争激烈外,我国绝大多数LED企业缺乏核心技术,核心产品高度依赖进口的做法,才是造成LED产业发展困境的原因。

  进入2013年,经历了跌宕命运的LED产业渐有起色。随着国家标准的逐步建立,企业技术研发成果的不断增多,LED产业产能过剩困局坚冰渐融,LED产业或迎来新一轮的爆发期。

  政府废止产业扶持,LED产业将回归市场调节

  2013年3月,深圳市政府以《政府公报》的形式废止了实行4年多的《关于印发深圳市LED产业发展规划(2009-2015)的通知),引发了媒体的广泛关注。时间跳回到2009年,深圳市政府出台规划提出将深圳“建成全国乃至全球重要的LED产业研发生产基地”,并预计到2015年深圳的LED产业规模将达1300亿元以上,彼时,该规划被视为全国许多城市制定相关规划的蓝本。面对时隔四年后截然不同的局面,业内人士表示,尽管政府文件未透露具体原因和细节,但无疑与LED产业目前的发展态势,尤其是产能过剩、投资过热有直接关系。

  利亚德光电有限公司董事长李军表示,深圳市政府退出政策的出台,表明了政府将不再对LED生产企业及该产业发展进行财政补贴,这或许是一个信号,未来LED产业的发展或将依靠市场为主,从长远而言反倒有利于LED产业尤其是以高端LED应用产品为主的企业发展。

  LED显示技术迎来突破

  LED显示屏产品早出现在八十年代后期,因其使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高等特点迅速在大屏幕显示领域得到广泛应用。近年来,随着LED显示技术的显著提升及单位成本的大幅下降,LED显示应用行业呈现出爆发式的发展态势,据统计2012年度我国LED显示应用行业市场规模达到了253亿元,较2011年度的220亿元增长了15%。

  市场规模的不断扩大得益于LED显示应用行业在大屏幕清晰度、整机可靠性和工艺等方面的不断改进和完善,尤其在小间距显示技术方面,近年来国内企业取得了长足的进步。以利亚德光电有限公司为例,近年来利亚德致力于小间距LED显示产品的研发并取得突破,其小间距LED显示产品的点间距在短短的数年间实现了三级跳,从3.0mm点距进一步缩小至2.5mm、1.9mm和1.6mm点距,和目前的全球首台小1.2mm微间距LED电视面板。从而为高分辨率大尺寸LED显示屏的大规模商业化应用创造了技术条件。未来LED面板电视产品也将有望在大屏幕高端电视市场逐步取代现在的液晶电视成为电视机历史上的第三代主流显示技术。

  目前,LED小间距电视产品不仅能够满足大型会议中心、电影院、写字楼等公共服务场所对高端大屏幕电视的需求,而且在军事、公共安全、能源、交通、广电等特定行业的专业应用中也有巨大的需求潜力,预计未来产品销售将出现爆发式增长态势。

  李军透露,目前通过与台湾亿光、美国Ti、小米科技产业链企业的强强联手,终于使利亚德LED电视在LED灯的微小体积,画质高亮度和画质的稳定性、强劲芯片的运算速率和内容的娱乐体验,便捷的操作方式等方面均取得了突破进展,并具备了产业化应用的基础。

  从目前的产品技术和应用市场看,在大屏幕显示市场LED电视优势更为突出,尤其是机场车站银行等公共场所的显示屏、交通能源广电等行业应用显示屏和高端家庭影院等领域,小间距LED电视将有望取代液晶、PDP等离子产品成为主流显示技术随着LED显示技术的进一步发展,小间距LED电视未来将逐步走进大尺寸(100寸以上)电视市场指日可待。