处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

金融安防跨越技术瓶颈向智能联网迈进

金融安防跨越技术瓶颈向智能联网迈进
来源:慧聪安防网 时间:2013-08-06

    金融行业作为安防重要应用领域之一,一直备受重视,对于现金或证券交易市场这种场所,监控系统起到了对交易双方的监督作用,确保交易的平等与安全。随着安防监控在金融领域的应用密度越来越大,市场需求也随之不断扩大。金融行业作为对安全要求高、标准规格高、投资力度大的一个行业,面对各个业务部门和安全保卫不断提出新的需求,以及对企业正常运营,并取得良好的经济和社会效益具有极其重要的意义。金融行业的安全防范工作的落实和升级,是金融行业发展的重要基础工作之一。

金融安防跨越技术瓶颈向智能联网迈进

    监控设备的多样化和复杂性

    金融行业安防系统的特点是使用的监控设备的多样化和复杂性以及安防应用的个性化需求,是一个高度集成、外防内控、运行服务、管理监督的智能防控体系。视频监控系统在预防安全事件的发生和保留犯罪证据上起到了举足轻重的作用一直备受重视。那视频监控在银行的应用区域有哪些?

    大门口区域。在大门进出口处各安装超宽动态网络摄像机,用于监看进出银行人员情况。除此之外在金融大厦或银行网点周围环境的监控设置也是很有必要的,同时在银行网点周围设置交叉设置高清网络摄像机,对金融押运车辆的实时监看,同时安装一体化网络快球,可以360度巡视,在出现紧急情况的时候,可以配合固定摄像机实现对可疑目标的自动跟踪。

    交易区域。在交易大厅设置高清网络快球,实现对整个区域的高清监视;在柜台区域设置可外接拾音器的高清网络摄像机,以实现对交易全过程及客户面部特征的高清监视。在等待区、大客户区、排队区、二道门区域都需设置网络摄像机,以对区域状况及进出人员的监控。

    金库、保险柜区。在这些区域根据环境设置具有低照度或者红外功能的网络摄像机,进行24小时不间断监控。

    监控室、值班室。设置网络半球对值班人员的值守情况进行监督。

    金融大厦各次出入口。在各次出入口门厅,包括消防出入口,需要安装网络(半球)摄像机,进行出入状况监视。

    金融大厦建筑内部。各楼层内部人行通道、楼梯口、电梯厅、休息区、电梯轿厢等部位都要求安装网络(半球)摄像机,满足无死角和无盲区的要求,保证视频监控的全面覆盖。

    金融大厦地下车库出入口。在地下车库的车辆出入口安装高清枪式网络摄像机,在地下车库通向一层的人行出入口安装高清网络摄像机,监控进出车库和大厦人员的状况。

    金融大厦地下车库内部交通干道。主要车行通道及枢纽点安装固定网络低照度摄像机,以适应地下室环境照度较低的监控需要,并且要求所有地下室摄像机能实现对车库内行驶车辆的无间断跟踪。

    金融大厦一层各主次出入口摄像机安装应保持朝向一致,比如都朝内或朝外,以确保进出大厦的人员,终有一幅出入口图像能监看到人员面部。

    金融安防问题分析

    可见视频监控在银行网点的应用复杂多样,正为确保银行有关业务安全运行发挥了积极作用但是面对日益渐增的安全需求,但由于技术水平等因素的限制,这些运行的系统和防范的手段还存在许多问题。

    内外信息互不相通,信息孤岛现象严重。多数安防系统各自单机独立运行,安全保卫管理的信息也散布于各个信息孤岛,没有充分地运用计算机、计算机网络和系统集成等先进技术形成整体综合防范能力。

    系统功能不统一、不规范,缺乏整体规划和统一的建设标准,技术水平参差不齐。如何依靠高新科技来实现规范关联、进行整体规划,提高安全技术防范水平等,有待整合改造、制定规范和创新提高。

    大联网、集成化管理有待实现,目前各银行网点、ATM机的联网条件参差不齐。银行的视频监控系统往往是每个营业网点自成一体,很难进行集中管理、规模化应用。随着银行网点、自助银行与ATM机铺设力度的加强,越来越多的“孤立的”视频监控系统会逐步建立。这些系统之间的互联互通、集中管理成为银行安全防范系统建设亟待解决的问题。

    现有的银行监控系统缺乏对视频内容的分析,使得整套系统实时防范与事后调查的效率极低。现有监控系统中,前端摄像机与硬盘录像机只能对监控场景图像进行采集、编码与存储,不具备视频内容分析能力,使得对场景内目标及其活动的实时监视完全依赖于人工来完成。由于银行监控点多,安全职守人员有限,受人类的生理特点和管理水平的制约,单纯的人工监控方式难以准确及时地观察到异常行为与犯罪活动的发生,这造成监控系统实时防范的效率极低,安全监控系统只能为事后调查提供的录像资料。

    除此之外银行总行到分行、分行到分理处、分理处到储蓄所间对于安防系统的需求各异,提供个性化的技术服务或能更好的满足每个银行不同网点的安全需求。

    金融对安防技术的新需求

    金融服务业的安全保卫关系到社会稳定和人民财产安全,一直以来就是安全防范行业发展的重点。在未来的视频监控市场中,金融行业对安防新兴技术提出了迫切需求,技术焦点也将越来越多地集中于数字化、网络化、智能化、综合化方案,银行监控系统联网及智能化将是不可阻挡的发展趋势。