处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

瑞萨推出车身控制微控制器系列+实现超低功耗

瑞萨推出车身控制微控制器系列+实现超低功耗
来源:华强电子网 时间:2012-03-28

的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社,近日宣布推出19款新型低功耗V850E2/Fx4-L系列32位微控制器MCU。此产品基于V850的新款MCU系列而设计的,能实现超低功耗,在有源模式下的功耗为:0.35mA/1MHz。该产品系列只要勇于车身控制等方面, 与先进的外设功能相结合,具有可升级性和兼容性,从而为车顶或车窗升降器、车门、座椅和照明模块、HVAC(加热、通风和空调)及车身控制模块等应用提供了的解决方案。

V850E2/Fx4-L MCU具备独有的节能特性,称为定序器(SEQ)SEQ支持在省电模式下对于数字输入端口的输入水平变化进行监控,无需占用任何的CPU或存储器。当SEQ在数字输入时检测到了变化时,器件开关将从省电模式切换到工作模式。还有一个独有的特性是LIN主线控制器(LMA),可不通过CPU的相互作用,支持自动的LIN框架检测。

新款低功耗V850E2/Fx4-L MCU整合并扩展了NEC电子和瑞萨科技的原有技术,即V850 32位RISC CPU和节能型MONOS (metal oxide nitride oxide silicon)闪存技术,采用了RX和SH™ MCU 系列的90纳米(nm)工艺技术。

V850E2/Fx4-L MCU采用了从48MHz到64MHz的的CPU模块,其性能为1.81 Dhrystone MIPS (DMIPS)/MHz。通过采用AUTOSAR和增强型的系统功能,对于更大的存储性能的要求日益增多。V850E2/Fx4-L MCU通过提供从256KB到高达1.5MB的闪存满足了这种需要,这些存储器采用64引脚至176引脚的封装。配置了增强型的外设,包括PWM生成,多达两个CAN接口及8个DMA(直接存储器存取)通道。

经过完全验证的AUTOSAR MCAL(微控制器抽象层)软件驱动包计划推出。瑞萨MCAL软件驱动包可采用独立的软件封装或集成在一个与其它合作伙伴合作开发的完整的基本软件栈中。为了符合AUTOSAR的要求,已经在所有V850E2/Fx4-L器件中增加了新的系统保护功能(SPF)。SPF包括存储器保护单元(MPU)和系统寄存器保护(SRF)