处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Dialog推出VoIP电话芯片组+满足高端电话机市场

Dialog推出VoIP电话芯片组+满足高端电话机市场
来源:华强电子网 时间:2012-03-28

先进的高集成度和创新的电源管理、音频和近距离无线技术解决方案提供商Dialog 半导体有限公司,近日宣布推出一种高性能的VoIP电话芯片组SC14453。该芯片是为中高端桌面电话而创造,并且该单芯片扩展了Dialog的Green VoIP这一获奖的芯片产品组合,该组合包含了可支持从入门级到高端设计的所有器件。。处理器作为其旗舰产品而进入Dialog的VoIP产品组合,它集成了顶级音频、安全性及图像功能等硬件单元模块。

VoIP正快速成为商业和企业通信的标准”,Dialog副总裁兼总经理 Asmund Tielens博士说道。“商业用户的需求意味着更高性能的音频和更高分辨率的彩色触摸屏将成为下一代VoIP电话的主要部分。SC14453凭借其顶级的音频和超常的图像功能,给我们客户带来竞争优势。”

其片上的多核VoIP处理器可提供具有行业功耗指标的590MIPS计算能力,同时还集成了立体声模拟编解码器和支持48kHz的立体声D类放大器,它沿用了Dialog的声学回声消除和主动降噪技术,这种结合可提供通透清澈语音通话并带来的音质。

SC14453的多个先进音频数字信号处理器(DSP)和其对称式/非对称式密码学加速器能够管理8路同步SRTP加密IP呼叫,其强大的图像引擎及LCD控制器可确保图像用户界面能够流畅地输出到SVGA(800x600)触摸液晶显示屏上。Dialog独有的、基于固有ID加密IP模块的SafeKey功能,能够确保文件和软件的银行级别的安全性验证。SC14453 Green VoIP平台为连接到DECT、CAT-iq、蓝牙技术、WiFi、LTE、USB和千兆以太网的有线和无线分机提供了高级别的灵活性。

SC14453基于高效率和超低功耗的MIPS® M14Kc™32位处理器,带有两个用户可编程的Gen3数字信号处理器及一个OpenVG1.1图像处理单元,其标准和高安全性版本都采用了15x15毫米、228引脚LLGA封装。

为缩短上市时间,Dialog可提供完整的SC14453 VoIP开发工具包,以及已经认证过的、基于流行的Linux开源操作系统的Rhea VoIP软件平台。Dialog的SC14453 Green VoIP处理器现已可供货