处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

移动设备MEMS传感器市场分析 2018年将达64亿美元

移动设备MEMS传感器市场分析 2018年将达64亿美元
来源:中国电子网 时间:2013-08-05

 根据Yole Developpement的调查报告,2012年全球智慧型手机与平板电脑用 MEMS 感测器市场产值为22亿美元,预计在2013年达到27亿美元。

Yole Developpement分析师Laurent Robin并预期,从2013至2018年间,全球 MEMS 感测器市场将以18.5%的年复合成长率(CAGR)成长,2018年时可望达到64亿美元的市场规模。

然而,尽管 MEMS 感测器市场在这段时间将成长近三倍,但Robin预计出货量将增加四倍,这表示平均销售价(ASP)将会下滑。

全球智慧型手机与平板电脑用MEMS市场。

(来源:Yole Developpement,2013/07)

这一市场成长力道来自于智慧型手机取代一般手机,以及更多感测器逐渐普及于各种应用。Robin表示,除了惯性测量单元(IMU)以外,陀螺仪与麦克风很快地也将被广泛采用;压力感测器用于垂直定位;而RF MEMS则用于改善多频、多协议的性能。IMU在单一封装中结合了加速度计和陀螺仪,有时还加进本地处理性能。矽薄膜扬声器要获得广泛采用,还需要好几年的时间。

现有的半导体供应商可能为市场带来价格压力,同时,新创公司试图进军这一快速成长中的市场,也与意法半导体(STMicroelectronics)和楼氏电子(Knowles Acoustics)等既有厂商形成竞争。

Yole的统计并不包括在未来几年内将部署于智慧型手机设备周边的 MEMS 感测器与实验室晶片电路等较大的市场机会。

Yole公司还提供了行动设备市场中的 MEMS 感测器供应商排名。ST的市场规模达22亿美元,市占率约30.3%,排名;楼氏电子居次,市占率为12.7%,安华高科技(Avago Technologies排第三,占11.5%;AKM位居第四,占11.4%。

2012年手机与平板电脑用MEMS市场占有率。