处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OLED显示技术将为大屏显示市场创造更多价值

OLED显示技术将为大屏显示市场创造更多价值
来源:中国电子网 时间:2013-08-05

 OLED显示技术具有自发光特性、可视角度大以及显著节能等诸多特点备受业内人士的关注。特别是近几年来随着《电子信息产业调整和振兴规划》以及《2010-2012年平板显示产业发展规划》等政策推动下,我国平板显示产业呈现出加快发展的态势。OLED产业发展尤其受到了中国政府的高度关注,在工业和信息化部支持下,中国内地的OLED研发取得了突破性进展。

与LCD相比,OLED具有主动发光,无视角问题;重量轻,厚度小;高亮度,高发光效率;发光材料丰富,易实现彩色显示;响应速度快,动态画面质量高;使用温度范围广;可实现柔软显示;工艺简单,成本低;抗震能力强等一系列的优点,因此它被专家称为未来的理想显示器。

但由于受到OLED造价高、尺寸难以做大等因素影响,使其应用一直停留在手持设备领域,比如像MP3/MP4等播放设备当中。直到近几年来随着OLED技术的不断发展,有少数厂商推出了OLED的商用显示产品,比如像三菱、三星、索尼、LG等。但由于造价颇高使得消费者是望尘莫及。

既然如此为什么厂商对于OLED的追捧热度丝毫不减呢?这当然是根OLED自身所具备的诸多优势是分不开的。就拿三菱推出的OLED显示屏举例而言吧,据三菱方面介绍与传统的LED显示屏相比较,三菱OLED显示屏的像素间距为3mm、光输出量为1200cd/m2,厚度仅为97mm,仅为常规室内LED屏的三分之一,其每平米的重量仅有55kg,仅为常室内LED屏的三分之二,非常轻薄。

另外由于OLED为自发光式式,无需背光,因此其比LCD显示屏的能耗更低,但光输出却为LCD的三倍以上。高效率的能耗利用率,为用户大大节省了使用成本。此外,OLED大屏显示产品拥有很强的抗干扰性,在强环境光下仍然可以显示出清晰图像。

更为值得一提的是,OLED显示模块可以创造出长方形、正方形、弧形、球形等各种形状,各种大小的,独一无二的室内显示屏。OLED显示设备不仅为AV数字标牌专业用户群,同时也为建筑师、显示系统工程师及室内设计师提供了无限想象的空间。这对于追求不同显示形态的商用显示市场无疑有着巨大的诱惑。

因此各路厂商对于OLED在商用市场的应用表现出了极大的热情,他们纷纷开始布局OLED市场。比如像,三星5.5代AMOLED生产线已于2011年6月份量产,并计划启用更高世代液晶面板线量产OLED面板。LG方面则于2012年也小量生产电视用OLED面板,并在2013年投巨资发展OLED八代生产线。

作为新一代显示技术,OLED代表了大屏幕显示技术的发展趋势。由于OLED技术不含铅、汞、镉等传统显示设备所使用的有害物质,其突出的表现力与低碳环保理念,成为全球公认的绿色低碳显示设备,为科技影像市场带来新的活力并掀起大屏幕显示领域技术变革的浪潮。

分析认为,作为业界期待已久的新技术、新产品,OLED显示屏将以其超薄轻量、广视角、低能耗、尺寸灵活、安装简便等特色,广泛适用于室内演播室、室内(外)数字标牌、信息发布和环境设计等领域,尤其是在展览展示、创意行业的异形显示方面,OLED更是传统显示技术所不能比拟的,其未来将在大屏商用显示领域创造更大的价值。