处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

像素升级趋势明显 阵列摄像或成未来方向

像素升级趋势明显 阵列摄像或成未来方向
来源:中国安防展览网 时间:2013-08-05

    二十一世纪是人类社会快速发展的时代,身处不同的行业,便会有不同的感触。监控摄像头作为当前普及的安防设备,可谓是深入人心,加上近年来网络技术的大力发展,两者相结合迸发出了惊人的能量。那么,如今摄像头发展现状如何?未来发展趋势将会如何?

    国内摄像头厂商发展状况

    国内厂商做得比较好的是舜宇光学。舜宇1300万像素月出货100万以上;其他厂商包括歌尔声学、欧菲光、硕贝德都已经开始在做了。索尼对欧菲光800w评价不错,与客户合作项目6月份会量产。

    在摄像头芯片领域,格科微电子500w像素摄像头芯片有较大进展,未来有可能将摄像头芯片行业的利润率往下拉。但800w到1300w的摄像头芯片还没有中国公司切入,因此价格不会降。格科微出500万像素芯片的结果是倒逼日美公司将像素往上抬。

    800W以上的中高端对COB封装有很高要求,800w好一点的sensorSONY不支持的话基本很难做,因此国内厂商是否高端也可以从SONY是否支持来看。索尼在1-2年内不会有对手,虽然Aple从供应链的角度希望有新的供应商出现。

    摄像头模组厂商方面,COB良率提升要时间,舜宇花了2年从70%到90%,不到90很难赚钱,因此只有舜宇做的较赚钱。目前国内主要做200w、500w,未来做800w等高端的。

    COB理论上成本低于CSP的,但国内COB厂商目前没有太大的压力,产能上不去,良率也上不去,COB高端摄像头和Lens制约了产能。格科微下游应该会选择CSP封装,格科微出来后会推动欧菲、歌尔等有COB生产线的厂商往高像素走,倒逼厂商有技术革新。

    摄像头行业发展方向

    电子行业技术是螺旋式上升的,行业趋势是新产品替代老产品,未来技术更新速度越来越快。以摄像头行业为例,未来发展方向包括像素的提高、单像素感光面积变大、阵列相机等。

    像素升级趋势明显

    现在所有新立项的手机项目都希望做到1300万以上。拍照是能体现手机卖点的功能,而且需求是刚需。SONY走在前面,13年主力推1300万Sensor,目前想把价格维持住,等ov、aptina追上再推1600w,未来中高端1300w属于标配。总体而言,像素升级硬件与软件是不断互相支持升级的过程,业界会不断推动技术向前,OV不会推1300w,而会在明年推1400w,后续SONY会推1600w,厂商之间是隔代竞争的态势。

    但并不是像素越高就越好。大家对像素理解有误区,不一定800W像素的就比500W好,如HTCONE400万摄像头是OV做的,像素不是很高,但是单像素感光面积更大,iphone5s也还是800万像素。到了800万-1300万之后,像素扩大意义不大,单象素上的感光面积意义更大。以前感光点面积大,后来像素做高、摄像头体积做小之后,单元面积在减少。

    高像素与高清也存在差异。像素是静态概念,标清、高清是通过桢来实现的,是动态概念,30桢是高清的了,60超高清了,200万里面也有高清的,不是一个概念。拍照技术1300万以上没什么瓶颈,但要做到0延时的话,需要24桢以上,否则做不到0延时。

    阵列相机是未来的趋势

    阵列相机是电子复眼,将VCM去掉,因为VCM的厚度到了6毫米之后很难做,对焦需要时间,并且供应链掌握在两家日本供应商手里,缺货主要是这部分。阵列相机在10几年前就已经开始讨论,将所有画面全抓进来,在CPU和GPU里面去做处理,加快了拍照速度,但同时对CPU和GPU要求很强大的处理能力,十几年前做这个项目产业链是不成熟的,因为CPU和GPU达不到这个能力。前两年有阵列相机专利的人到国内寻求合作,lens、sensor、封装及后续处理必须完全配合,但产业链不能完全配合。

    到了今年CPU和GPU处理能力已经满足,并且有冗余,需要寻求新的应用,高通在推阵列相机,Sensor厂中美国的Aptina也在推阵列相机。高通的处理器骁龙800支持这个功能。诺基亚已经收购一家专门做阵列相机的公司,现在产业链已经达到成熟的状况。苹果对此技术高度关注,也是想解决日本供应商对产业链的制约问题。用阵列相机后,摄像头厚度可以从6mm降低到3mm。OV也涉及阵列相机,目前内部还没有很大布局。Aptina出来后对SONY也会有压力,苹果既然会去三星化,未来也有可能去SONY化。

    阵列相机今年刚刚起量,阵列相机出来后会对摄像模组的产业链带来革命性影响。现在还不用担心很多模组厂布局问题,2014年应该会有产品出来,但是应该会是少量的。

    探头立法任重道远

    其实早在2008年,我国首部专门针对住宅小区安防的推荐性国家标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求》已经正式实施。这一《要求》对住宅小区的楼栋门口、监控中心、围墙栅栏、视频监控系统等都做出了规定。由于不是强制实施的标准约束性不足,所以具体实施差强人意。同时,设备安装使用维护等标准不健全也是小区监控不力的原因之一,对视频监控系统怎么安装、安装多少等问题现有条例和标准里均没有相关规定。对安保设备做出基本的规定很重要,否则难以确保物业公司不会为了减少责任,而任意缩减监控设备,安装以后“监空”,终损害业主的权益。

    且针对以上情况,我国部分省市做出了相应规划。例如,江西省举行了《江西省物业管理条例(修订草案)》立法听证会。听证内容提出对修订草案第四十三条拟增加两款关于物业服务企业安保职责的规定。“对物业管理区域内已安装的视频监控系统,物业服务企业应当派人二十四小时监视,并按照国家和本省有关规定保存相关数据。物业管理区域出入卡口及电梯、道路、主要通道等的视频探头和抓拍设施,物业服务企业应当定期维护,确保其正常运行。”“物业服务企业违反前款规定未履行安保职责,造成业主损失的,应当依法承担赔偿责任。”监控“监空”物业或将承担责任,提高物业积极性。这一规定,有利于小区增加物业管理硬件的投入,对确保小区安全起到一定的积极作用,强化了物业服务企业的积极性。

    但安防发展至今,全国仍然缺乏统一的监管制度,成为探头问题日益严重的根源所在。物业管理条例对小区探头监管有一定的力度,但公众场合探头的安装以及探头与大众的隐私问题成为行业发展急需改进的重点。探头立法迫在眉睫,需有关部门及时规范,确保行业健康发展。

    联网模式更具优势

    由监控摄像头与互联网所构建的联网监控系统,相比于传统的监控系统而言有着更多的优势。


    首先是更强的可靠性和稳定性。一般而言,网络监控系统都会依托于成熟的技术和可靠的设备,对于系统有着更强的容错及恢复能力,可保障系统的稳定运行。

    其次是更好的兼容性与标准化程度。网络系统的应用可以链接更多的设备,实现数据的跨平台操作与共享。同时,系统的标准化程度越高、开放性越好,则系统的生命周期越长。

    然后是更强的管理功能和简便的操作。一般而言,监控系统都会有管理软件平台的应用,通过该平台,可以轻松实现对系统的各项管理。

    后是较高的性价比。联网系统通过合理的配置和构建,可以通过共享设备等方式大大提高工作的效率,一定程度上减少了对硬件设备的依赖性,降低了投资的成本。

    随着人们安全意识的提高,对于摄像头等监控设备的需求量仍会增加,而网络的成功应用则使得其更具有竞争力。