处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Microchip扩展8位PIC®单片机芯片+将先进模拟通信融入其中

Microchip扩展8位PIC®单片机芯片+将先进模拟通信融入其中
来源:华强电子网 时间:2012-03-27

 

的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司),近日在美国圣何塞市举行的DESIGN West大会上宣布,扩展其8位PIC16F(LF)178X增强型中档内核单片机(MCU)系列。此次扩展的中档内核单片机将更具特色,将多种先进模拟和集成通信外设融入其中,如片上12位模数转换器(ADC)、8位数模转换器(DAC)、运算放大器和高速比较器,以及EUSART(包括LIN)、I2C™和SPI接口外设。

 

该这些增强型中档内核单片机系列还利用全新可编程开关模式控制器(PSMC),并且能够完成业界出众的先进PWM控制和精度。这种功能组合可实现更高的效率和性能,缩减电源和照明闭环控制等应用的成本和空间。该系列MCU的“LF”版本采用超低功耗技术(XLP),工作和休眠电流分别只有32 μA/MHz和50 nA,有助于延长电池寿命,降低待机电流消耗。低功耗及先进模拟与数字集成使通用PIC16F(LF)178X MCU成为LED照明、电池管理、数字电源、电机控制和其他应用的理想选择。

 

环境问题和“绿色”倡议促使世界各地纷纷出台新能源消费的立法。PIC16F(LF)178X MCU使设计人员能够创造出能耗更低的上佳产品。Microchip的增强型中档8位内核带来了更多的性能,包括32 MHz操作、便于更快中断处理的自动现场保存、更高代码密度的更高效指令集,以及更快更高的直接端口控制能力。该MCU采用28和40引脚封装,实现了先进模拟集成,包括用于测量极小电压及实现mTouch™容性传感的片上12位ADC,以及产生高分辨率电压基准的8位DAC。另外,片上还包括50 ns快速响应时间的模拟比较器、捕捉比较外设,以及用于通信的I2C™、SPI和EUSART接口。这些MCU还配备32 MHz内部振荡器、2至8K字(3.5至14 KB)闪存、128至512字节RAM,以及256字节数据EEPROM。PSMC外设是具有64 MHz操作和先进控制能力的16位脉宽调制器(PWM)。

 

Microchip安防、单片机及技术开发部副总裁Steve Drehobl表示:“PIC16F(LF)178X系列将丰富的模拟外设与多功能8位PIC MCU集于一身。这种高度模拟集成为设计人员不断扩大应用品种带来了全新水平的智能和灵活度,适用于包括电源、电源管理、电机控制和照明等市场。”