处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

市场紧俏 三星决定自主研发ARM处理器

市场紧俏 三星决定自主研发ARM处理器
来源:中国电子网 时间:2013-08-02

 目前的ARM架构共有两种授权方式,一种是像高通和苹果这样的指令集授权,在取得指令集授权之后可以开发自主架构的产品;而另一种则像三星和联发科这样直接取得架构授权,可以直接生产Cotex架构的处理器。

三星的Exynos5410使用的是ARM的big.LITTLE架构,虽然跑分性能可达3万分,但是四核Cortex-A15+三核PowerVR544MP使得处理器的功耗和发热一直是个问题,的Exynos5420优化了架构设计,GPU换成了6核Mali-T628,官方宣称CPU性能提升20%,GPU性能翻倍,功耗、发热有改善,但是依然治标不治本,Cortex-A15的高热高功耗没这么容易解决,三星终决定在下一代Exynos上使用自己开发的架构。

高通、苹果等公司使用的是ARM架构授权,可以自主设计兼容的ARM处理器,而三星此前使用的都是ARM的处理器授权,CPU架构直接源于ARM的公版。前一种授权技术难度大,不过好处是可以自己掌控处理器功耗和发热问题,后一种授权省事省心,缺点就是ARM设计成什么样,厂商就的用什么样的。

根据韩国ETNews报道称,为了从根本上解决这一局面,三星决定将自出研发ARM处理器。三星在美国奥斯丁的R&D研发中心(SARC)已经在设计自主架构的ARM处理器,预计2014年上半年完成开发,具体上市还没有时间表,或许GalaxyS5甚至Note4一代才有可能用上。