处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Redpine推出业界首款集成式、低功率Wi-Fi模块

Redpine推出业界首款集成式、低功率Wi-Fi模块
来源:华强电子网 时间:2012-03-26

专业多标准无线芯片组及系统产品的知名开发商Redpine Signals, Inc,近日宣布推出业界首款适用于M2M市场的集成式、低功率Wi-Fi模块。该模块有很多针对Wi-Fi Direct和Enterprise security的全新功能。WiSeConnect采用的所有硬件和软件不但适用于符合各类标准的Wi-Fi操作,而且都拥有法规认证,为您提供了更简单的工具,实现各种新兴M2M应用所需的高级无线连接的集成。

全新的模块产品由嵌入式处理器、Redpine的超低功率802.11n Wi-Fi子系统、天线以及参考频率组成。除了SDIO和SPI接口以外,模块还提供以太网和USB接口,广泛适用于各种应用。模块具备Wi-Fi Direct功能,可实现与Wi-Fi Direct设备及标准客户端之间的链接。本产品全面实现了SEP 2.0 软件堆栈,因此适用于各种新型的智能能源应用。此外,它还支持嵌入式 AP 功能,并且能够在客户端和接入点模式下提供WLAN企业安全功能。

尽管采用集成式结构,但是并未对可达到的Wi-Fi吞吐量造成任何限制,因此进一步扩大了本产品的应用范围。举例来说,用户可以通过无线网络将打印机或投影仪和他们的一体机或笔记本电脑连接——并且Redpine推出的WiSeConnect模块还能够在不对设备处理器造成额外负担的前提下,将Wi-Fi Direct功能整合至此类设备中。WiSeConnect模块还提供SEP 2.0 通信功能,从而可以不费吹灰之力将高电耗家用电器、家用显示器或温度调节器集成至智能电网中,这进一步证明了本产品的广泛适用性。对于工业和医疗领域,使用本产品可以轻松地将任何类型的设备与企业或医院网络连接,同时确保企业级的完善安全功能。

M2M市场重要的一个要求就是‘系统集成的简便性’。随着2009年推出的Connect-io-n模块大获成功,Redpine在实现Wi-Fi 802.11n与此类市场应用的集成领域扮演着先锋者的角色。今天,随着WiSeConnect模块及其所具备的诸如Wi-Fi Direct和Enterprise security等高级功能的推出,我们进一步提升了整个行业的标准”,Redpine Signals公司的首席执行官Venkat Mattela如此说道。

35 mm x 22 mm WiSeConnect模块使用3.3 V电源功能,提供SDIO、SPI、USB和以太网接口。 可选规格包括单频段2.4 GHz和双频段 2.4/5 GHz 操作功能。本模块还随附小容量参考软件,该软件在主机系统上运行,提供有关如何简单使用API的实例说明。现在还推出了评估板功能。

北京力天宏威科技有限公司作为Redpine Signals的中国区授权代理商,全面负责Redpine Signals新一代模块的市场推广。伴随着力天宏威强大的技术支持团队,更加灵活的为本地客户提供强有力的二次开发支持。