处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MEMS在移动领域的市场将达60亿美元

MEMS在移动领域的市场将达60亿美元
来源:eeworld 时间:2013-08-01

    Yole Développement的分析师Laurent Robin指出,2012年,MEMS传感器在手机和平板电脑领域的市场达到了22亿美元,在2013年将增长到27亿美元 。

    Robin,在他公司的MEMS  newsletter中写道,他预计在2018年到来之前,MEMS传感器市场的复合年增长率会保持在18.5%,这样将会带来一个每年大约64亿美元的市场。然而,当市场将增加近两倍的需求量的同时,Robin预计出货量要翻两番,这意味着平均销售价格会下降。

    这种增长将会由智能手机占领移动市场和在具体的应用中渐渐发展衍生出新型的MEMS传感器来带动,Robin 说。(MEMS传感器)应用于陀螺仪和麦克风的收益在较短的时间即高于平均水平,其次是集成的惯性测量单元(IMU)。

    价格压力来源于试图进入高速发展的市场的半导体厂商会与已经进入市场的公司(比如意法半导体,楼氏电子)进行激烈的竞争。

    这份Yole的统计不包括MEMS传感器巨大的潜在机遇和在未来几年中将被使用在智能手机外围设备中的芯片实验室设备电路。

    Yole也提供了一份移动设备市场中的MEMS传感器供应商排名。意法半导体以22亿美元的收益,市场占有率30.3%位居榜首;楼氏电子以12.7%的占有率位居第二;安华以11.5%位居第三和AKM以11.4%居第四。