处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

报告显示Q2 Android平板电脑全球市场份额达67%

报告显示Q2 Android平板电脑全球市场份额达67%
来源:网易科技报道 时间:2013-07-30

据国外媒体报道,市场调研公司Strategy Analytics公布的报告显示,2013年第二季度平板电脑全球出货量达到5170万台,比去年同期的3610万台增长43%,其中Android、iOS和Windows平板电脑的全球市场份额分别为67%、28.3%和4.5%。

同时,市场研究公司NPD今天发布研究报告,预计2014年平板电脑的全球出货量将达到3.64亿台。

Strategy Analytics数据显示,主要归功于其硬件伙伴三星和亚马逊,第二季度Andr​​oid平板电脑的全球市场份额达67%,高于去年的51.4%,实现稳步上升。同期,苹果iOS系统的全球市场份额为28.3%,远低于去年的47.2%,主要原因是该季苹果没有推出新款iPad;微软的Windows平板电脑的全球市场份额为4.5%,而去年仅为0.5%。

Strategy Analytics平板电脑研究分析负责人彼得·金(Peter King) 表示:“第二季度苹果iOS平板电脑的出货量为1460万台,同比下降了14%。去年第二季度苹果推出了首款采用Retina显示屏的ipad,这可以部分解释为什么今年第二季度苹果iOS平板电脑出货量会出现下降。但第三季度情况会有所好转,去年第三季度苹果还没有推出iPad Mini,今年第三季度可以免费提供(当然有附带条件),因此预计第三季度iOS平板电脑出货量将超过1460万台。”

至于微软,Strategy Analytics预计第三季度Windows平板电脑的出货量将实现上扬,主要归功于该公司的合作伙伴采取了降价行动和对Surface RT平板电脑直降150美元。然而,由于开发者缺乏动力,对Windows 平板电脑来说仍然存在应用短缺的问题。

在Windows平板电脑还不是一个很大威胁的时候,Android平板电脑肯定会像其智能手机一样,逐渐取代iOS平板电脑原来的地位。但另一方面,一个季度的数据很难确定将来发展趋,尤其是在平板电脑这样一个相对较新的市常

此外,市场研究公司NPD今天公布的预测数据表明,2014年平板电脑的全球出货量将达到近3.64亿台,是预计同期笔记本电脑和超极本1.77亿台全球出货量的两倍。NPD预计,到2017年平板电脑全球出货量将达到5.89亿台,而笔记本电脑和超极本的全球出货量将保持相对平稳,在1.76亿台左右。

这一预测并不奇怪。NPD表示,平板电脑出货量的增长,主要受益于平板电脑在新兴市场的日益普及,而这又受益于平板电脑更低的价格、更长的电池寿命,以及“更方便的使用模式”等。

NPD分析师理查德·什姆(Richard Shim)称:“PC市场明显从笔记本电脑向平板电脑转移。供应链的迹象显示,一些公司正在下调之前计划的笔记本电脑产量,原因是市场需求下降,以及这些公司正在逐步增加其产品组合中平板电脑型号的数量。面板及制成品供应商也在加大生产用于平板电脑的面板和其他组件,以跟上市场的变化。”