处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

莱迪思、美高森美积极布局 争抢布局中低端安防市场

莱迪思、美高森美积极布局 争抢布局中低端安防市场
来源:中国电子网 时间:2013-07-30

莱迪思和美高森美前前后后分别与富昌电子签订分销协议,并欲在中低端安防市场展开博弈,谁将更胜一筹?对我们来说,或许这并不是关键的问题,整个竞争的氛围带动市场的进步,为管理人员和设计工程师带来更完善的FPGA产品才是王道。

FPGA市场近来竞争激烈,风起云涌。Xilinx和Altera明争暗斗由来已久,Xilinx开发出业界首款ASIC级可编程架构,挑战ASIC竞争格局;Altera聚合嵌入式开发伙伴,进攻嵌入式系统市场;国产FPGA宣布推出整合ARM Cortex-M3处理器的CME-M7系列芯片。在这三家FPGA厂商打得热火朝天之时,其余定位中低密度市场的FPGA厂商莱迪思(Lattice)和美高森美(Microsemi)有何动向呢?

莱迪思主要致力于为消费、汽车、工业和通信等市场提供低成本、低功耗的可编程解决方案,尤其看重亚太地区的智能手机及其他移动设备的设计及制造。美高森美致力于为通信、国防与安全、航天与工业等市场提供低功耗、高安全性、高可靠性及高性能半导体技术产品。

从以上两者对比可以看出,相比而言,莱迪思更注重消费类、移动设备类对成本敏感度较高的市场,想必其在价格上具有一定的优势。在平常与使用Lattice FPGA的工程师交流的过程中,我了解到尽管其价格具有优势,但相比X和A家的软件来说,L的软件可以说是不值一提。因此,个人觉得这也是FPGA市场上一直以来都是X和A家雄霸天下的原因。正如京微雅格CEO刘明博士说,对FPGA而言,软件开发占据60%。想要成功打入FPGA市场,软件是重中之重。

从其应用领域来看,美高森美则对安全性要求更高,其FPGA器件具有5G SERDES、SEU抗扰能力、嵌入式Cortex处理器、良好的设计和数据安全性,能满足市场对安全性的需求。

事实上,从莱迪思和美高森美的市场定位和应用领域的不同之处可以看出两者重合的部分不是很多,就工业和通信部分有所重合。从近的动态可以看出美高森美比较看重工业中的安防部分,并宣布和富昌电子签订全球分销协议,而莱迪思2013年或致力进军安防、汽车和消费市场,并且此前Lattice亦宣布与富昌电子签订代理协议。据了解,Lattice和Microsemi在中低端安防监控市场领域有一定的份额,双方同时与富昌电子签订分销协议,意欲在该领域展开直接碰撞。双方选择同一代理商的情况也并不只有这两家,X和A家均有选择与安富利、艾睿电子合作。毫无疑问,这种将双方优劣势更直接地展示于人前的情形,对管理人员和设计人员而言是喜于乐见的。FPGA厂商能更好的获得市场对双方的评价,更便于自己改善自己的产品,对整个行业的发展也起着良好的促进作用。