车载DVR市场容量
国内车载监控市场发端于公交票箱监控,但由于技术不成熟,在2006年之前,市场非常狭小。2006年,深圳公安局公交分局主持建设覆盖全市13000 辆公交车的公交电子监控项目,这是一个国内车载监控行业正式开始的一个标志性项目(以市民出行安全为目的、政府采购、城市级统一建设)。然而由于网络技术、芯片技术的限制,行业发展缓慢。只有遇到奥运会,或者广告商大量投资,才有一些规模大一点的项目。
从2009年3G发牌开始,正式拉开车载监控大发展的序幕。当年济南全运会因安保考虑,实现了全城2000多辆公交车的3G视频监控。之后公交领域大中小城市陆续跟风,一发不可收拾。到目前为止,没上公交监控的大型城市已经寥寥可数,二三线城市的公交监控普及率也已经很高。除了公交以外,长途客车、出租、校车等监控市场也受到波及:
长途客车方面:众所周知,长途卧铺客车必须安装视频监控,这是国家安监局的强制性要求;2011年,交通部关于两客一危的 JT/T794-2011标准提到了视频监控功能;有些省份迫于重大交通事故的压力要求长途客运车辆必须安装视频监控,因此,很多业内人士人为长运车载监控市场的井喷条件已经成熟。
出租车监控方面:早在2009年,杭州就强制要求出租车安装摄像头,之后重庆、西安、南昌等陆续有些城市跟风;今年深圳也推出类似强制措施,因此看起来出租车的监控市场的大幕也已经拉开。
校车方面:正宁校车特大事故等一系列特大校车安全事故终于唤醒了社会对孩子上学安全的关注。并且在温总理亲自督导下,专用校车标准和校车得以发布,并规定校车必须带有视频监控才能投入运营。
车载DVR需应对车内恶劣环境
据了解,为了保证公交车在运行中仍能实现流畅地存储,厂家们对车载DVR的加强技术主要包括防震、稳压电流、散热性、无线传输等。这些技术的完美融合,都是为了进一步提高车载DVR存储的稳定性。
电源设计:要想保证车载硬盘录像机正常工作,首先要保证电源板的输出功率稳定。在固定窄电压环境下,由于输入电压电流基本平稳,再者从电学方面来讲,输出功率决定输入功率,所以普通硬盘录像机电源方面仅需要一个适配器即可,一个适配器无外乎就是一个变压器加一个滤波电路,有点良心的加一个保护电路,没良心的保护电路都不装,便宜嘛,所以普通的硬盘录像机成本及维护成本相对低廉。
未来车载DVR要更智能
但是对于车载硬盘录像机,首先要做的就是动态电压电流变窄细化。如何保证车载硬盘录像机正常工作,稳定的电压电流很重要,但从另一方面来说,设备的输入功率是固定的,由 W=U*I可知,电压变化的时候电流也在变化,电压跟电流的变化方向总是相反的。所以如果启动电压做得越低的话,相对启动电流就要增加。宏观上是这么简单,但能稳定的做到这个功能并保证设备正常运行,那可需要下一番功夫了,首当其冲的就是保护电路的设计,要知道车载硬盘录像机的电源板1小时之内要经受数百次的冲击,保护电路做的不好,轻则电源板损坏,重则直接击穿电源板烧毁主板。
抗震设计:车载硬盘录像机的抗震设计很重要,说白了其实就是如何保护硬盘。因为目前的硬盘都是机械式转轴硬盘,读写头与盘面的距离仅有几微米,如果用肉眼看,读写头是贴在盘面上的,但是即使是你不懂硬盘你应该明白,5400转的硬盘每秒钟要转动至少90次,如果读写头是贴在上面的,用不了多久,读写头就被磨的没了。如此近的距离,如果抗震做不好,只要读写头有那么一点点的颤动,轻则硬盘坏道,重则读写头坠毁(硬盘术语)。所以硬件抗震非常重要。
容错纠错设计:硬盘的容错纠错能力是自从有了硬盘之后无论是在IT硬件行业还是软件行业一直力求解决的一个难题。对于一个嵌入式系统来说,想要做到非常完美的容错纠错设计,很困难。但是对于嵌入式系统的设计本意来讲:嵌入式系统本来就是为了追求更好的稳定性和执行速度而设计,但有一个不可忽视的问题就是可移植性差,导致了一旦设计就不可能有太大的更改。所以它的首次设计思路很重要。嵌入式系统对于硬盘容错纠错,目前有效的方式就是读写控制能力。
未来:让存储更智能
只有不断创新,才能使车载DVR市场发展得更快。据了解,目前厂家们已开始考虑对车载DVR某些功能进行智能化处理,比如说增加人脸识别、人数统计、特征识别等功能,增加车载系统的的实用性和针对性,让存储更智能化。
当车上发生违法事件后,警方只能通过认真观察做案者的面貌、穿着等,当做案者再次出现时,才能根据判断将其抓获,这样的做法非常浪费时间,也不够灵活。而且,管理中心人员在每次观看录像回放或实时的视频流时,都难免会有错过某些事件的情况。所以,为车载DVR植入“神经系统“,让它代替人脑来进行分析、判断,将会是未来的发展方向。
对于加入智能分析技术的优点,智能分析技术借助计算机强大的数据处理功能,对视频画面中的海量数据进行高速分析,过滤掉用户不关心的信息,仅仅为监控者提供有用的关键信息,从而能有效地节省了带宽,极大地提高了可用网络带宽。
更重要的,是智能视频技术可以通过分析实时的或记录的视频流,从而检测出可疑的活动、事件或者行为模式,可以使视频监控从事后搜寻犯罪嫌疑人转换为一种事发当时阻止犯罪发生的辅助手段。
智能化在未来车载DVR的存储应用中将起到越来越重要的作用,厂家们也会继续根据用户的需求,研发更多的创新技术,以保障记录数据的完整性与可用性。