处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新款X射线荧光分析仪+提供了快速准确分析

新款X射线荧光分析仪+提供了快速准确分析
来源:华强电子网 时间:2012-03-22

据报道,英国牛津仪器公司(OxfordInstruments)近日宣布推出新型X射线荧光分析仪,型号为X-MET7500,是X-MET7000产品系列的一员。该工具能对各种材质的的材料进行准确而快速的分析包括微量元素和轻元素分析,无需氦净化或真空泵。

据了解,该分析仪是五金行业,金属回收,黄金及尊贵金属验证,采矿过程,环境筛选,油漆、玩具和其它日用消费品中铅和其它有害物质分析,限制在电子电气产品中使用有害物质的指令(RoHS)/电子电气产品的废弃指令(WEEE)/报废汽车指令(ELV)认证筛选,加工过的木材回收,以及干式墙分析的理想工具。

X-MET7500和X-MET7000这两款坚固耐用且快速的多元素X射线荧光分析仪为用户提供了高水平的分析性能,牛津仪器也因此闻名于世半个多世纪。该工具包括新型易用的软件,功能强大的报表工具和市面上使用寿命长的电池。X-MET7500除了具有X-MET7000相同的优势以外,还极具分析性能。为确保全面的灵活性,X-MET7500采用了牛津仪器的X射线管和硅漂移探测器。