处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Moto X将采圆弧机身、LTE MIMO技术

Moto X将采圆弧机身、LTE MIMO技术
来源:经济日报 时间:2013-07-29
   
预计在美国时间8月1日于纽约发表的Moto X,除了先前陆续曝光实机外观与产品宣传图片外,目前也进一步透露手机屏幕将采用「Magic Glass」特殊玻璃保护设计,并且采用特殊铝框作为机身强度提升使用,同时也将对应LTE MIMO技术,提升高速连网通讯质量。


根据Android and Me网站创办者Taylor Wimberly于个人Google+所释出图象,其中包含三张关于Moto X细部图象,并且显示机身背后将采弧度曲线设计,其中也提到将采用外围由塑料合成材质包覆的康宁Gorilla玻璃作为「Magic Glass」显示面板保护设计,因此手机屏幕正面边缘将不会有缝隙。

而从机身分解图象显示,Moto X将采用铝质框体提升机身强度,另外也显示机身内部将搭载2G/3G通讯网络天线、GPS、Bluetooth/Wi-Fi整合天线,并且将配合LTE MIMO技术设计提升高速连网通讯质量。

目前Moto X预计将在美国时间8月1日于纽约举办发表活动,估计将会直接搭载Android 4.3操作系统公布。