处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

步入双精确时代 美菱变频技术引关注

步入双精确时代 美菱变频技术引关注
来源:家电网 时间:2013-07-29

    伴随着居民消费水平和现代生活节奏的提高,消费者对于家电的需求更加精细化和智能化,变频冰箱已经成为冰箱高端市场的风向标以及众多消费者选购的主流,各大品牌纷纷推出自己的变频产品以抢夺高端市场份额,各种变频技术也应运而生。美菱,作为专注冰箱的企业,创新研发出双精确变频技术,为行业变频技术树立了新的标杆。

1Hz精确变频 引领节能新趋势

    在卖场里,前来购置冰箱的张阿姨兴奋的说道:“家里那台老冰箱就是美菱的,用了很多年,现在该重新换一台更高端的美菱了,听说变频冰箱节能保鲜能力更好,所以来看看。”

    说道变频冰箱的优势,卖场工作人员为记者打了个比方:“汽车在保持80-90码匀速前进状态下省油,如果在市区复杂路况下,一脚刹车再猛踩油门,油耗一定会飙升, 变频冰箱节能与汽车匀速前进省油同理。”

    据美菱技术人员介绍,美菱变频冰箱,可以达到1Hz精确变频,可根据冰箱的使用环境温度高低、食物存放多少、开门次数等因素,自动调节冰箱压缩机的运行状态,平衡箱内温度,控制冷量输出,运行更省电,比普通定频冰箱节能20%左右。

    与此同时,美菱变频冰箱不仅仅在节能方面表现突出,同时在降低噪音方面也有着不错的表现。据介绍,变频冰箱之所以比定频冰箱省电、噪音低,是因为其大多数时间都是处于一个低速运行的状态。美菱冰箱的压缩机转速范围广,更多的变速档位,从而更好地实现了节能降噪。

控温更精确 锁住营养不流失

    炎热的天气,频繁出入空调房和室外,忽冷忽热的气温会让人感觉不适,更容易患感冒或得其他疾病。冰箱内的食物同样如此,随着温度变化大小,也会感到不适,降低了保鲜效果。对于普通的冰箱,控温精度就只有1℃左右甚至更高,这样就会造成冰箱内温忽高忽低,食物保鲜效果肯定也会打折扣。

    除了节能、降噪、适应性强这些优点,对比普通冰箱,美菱运用双精确变频技术,使用的是高灵敏度的感温装置,实现了0.1℃的温度感知,大幅度降低了冰箱内温度冲击次数和波动,实现更精确的温度控制,营养保鲜相比普通冰箱延长3-5倍。

    与此同时,美菱变频产品提供给消费者的选择也相当多样化,推出了BCD-560WPB、BCD-537WPB、BCD-450ZP9B等多款变频产品,三门、多门、对开门一应俱全。

    除了在技术上的创新,美菱还做出了“美菱雅典娜冰箱压缩机十年包换”的承诺,给消费者全方位的品质保障。有专家表示,美菱精确双变频技术推动了行业变频技术的进步,以更加人性化的研发理念服务了广大消费者,相信势必会掀起一股变频冰箱购买潮。