处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

意法半导体(ST)新系列机顶盒芯片推动中国电视数字化进程

意法半导体(ST)新系列机顶盒芯片推动中国电视数字化进程
来源:电子工程世界 时间:2012-03-21

 

中国,2012年3月20日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、的数字电视及机顶盒芯片厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一系列可实现价格可被接受、高性能的的家庭互联网系统的数字电视机顶盒芯片,助力中国加快电视数字化进程。

 

中国现有电视用户数量超过4亿户,国家广电总局预测,到2015年DTH(Direct-To-Home)卫星电视机顶盒装机数量将达到2亿台,计划在2020 年前完成中国电视网络数字化。因此,中国将成为世界的数字电视及重要配套元器件的开发和生产基地之一。 

 

意法半导体在中国数字电视市场拥有很强的优势,能够在中国电视数字化进程中发挥重要作用。意法半导体将在中国推出的机顶盒SoC,新系列产品集增强的处理性能和丰富的功能于一身,可提升机顶盒的性能,降低制造成本。新技术可以简化机顶盒设计,让运营商能够使用低成本的存储器,同时符合世界上的节能标准。

 

在本周的2012年CCBN 展会上亮相的意法半导体的机顶盒芯片将帮助在一些价格敏感的市场领域里实现创新的互联网内容和服务,为消费者提供更广泛的网络娱乐产品的选择范围,例如,支持IPTV、资讯频道、网络视频(OTT)、游戏、电视回看(catch-up TV)和社交网络的高清机顶盒、个人录像机(PVR)、互联网(IP)用机顶盒和双模双高清机顶盒,这些功能将让中国电视网络运营商扩大电视用户数量,提高营业收入,同时还能让电视厂商在机顶盒上集成更丰富的功能。

 

意法半导体副总裁兼家庭网络产品部总经理Laurent Remont表示:“意法半导体的目标是让中国消费者能够在居室内体验家庭网络和互动多媒体,我们目前正在与中国的合作伙伴和客户密切合作,利用我们的市场的完整的数字电视、宽带网络服务和家庭网络解决方案满足中国国内市场和出口市场的需求。”

 

意法半导体新系列机顶盒芯片采用40nm制造工艺,支持所有的HD电视广播和多媒体编解码标准、双模机顶盒、IP协议、的安全加密和内容保护标准、主要软件厂商提供的重要中间件。该系列产品均具有出色的节能特性,例如,高能效以太网和0.5W快速恢复待机模式。新系列产品的软件兼容目前业内广泛使用的STi7105,让开发人员轻松移植现有软件,以低的成本升级现有产品平台。

 

新系列芯片包括下列产品:

·         STiH207解码器,用于IP机顶盒、单向机顶盒和个人数字录像机机顶盒;

·         STiH237集成一个DVB-S2 (数字电视广播-卫星2)解调器,适用于单向卫星机顶盒;

·         STiH239集成两个DVB-S2解调器,适用于卫星个人录像机和双模高清画中画机顶盒;

·         STiH273/STiH223集成DVB-T (地面数字电视)和DVB-C (有线数字电视) annex A/B/C解调器;

·         STiH207解码器支持1080p60解码、双高清画中画(PIP)和3DTV MVC (多视点视频编解码),软件兼容STiH239、STiH237或STiH273。

STiH207、STiH237、STiH239和STiH273采用27 x 27mm BGA封装,意法半导体即日起向大客户提供样片。

 

意法半导体的数字家庭解决方案将亮相2012年3月21-23日在北京举行的第20届中国国际电视广播信息网络展览会(CCBN)。意法半导体展台位于中国国际展览中心3号馆3506号。