处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM+Cortex-M0+处理器+超低功耗应用各领域

ARM+Cortex-M0+处理器+超低功耗应用各领域
来源:华强电子网 时间:2012-03-20

ARM近日推出超低功耗、低成本单片机(MCU)的传感器Cortex-M0+,Cortex-M0+基于32位ARMv6内核架构,支持Thumb/Thumb-2子集ISA,单核心,采用低成本的90nmLP工艺制造,核心面积区区0.04平方毫米,每MHz单位频率消耗的电流、功耗分别仅有9μA、11μW,是当今任何8/16位微处理器的大约三分之一,而性能上又比它们高出许多(1.77CoreMark/MHz、0.93DMIPS/MHz),这也是古老的8/16位系统升级的好机会。

Cortex-M0+来源于Cortex-M0, 而且Cortex-M0 已经得到了半导体厂商的50多份授权,同时加入了多项全新设计的特性,包括加速GPIO和外围设备访问的单循环IO、改进调试和追踪能力、减少每指令循环(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线、更是纳入的节能降耗技术等等

Cortex-M0+继续支持简单易用的C语言友好编程模式,兼容现有的Cortex-M0处理器工具和RTOS,也享受Cortex-M整个家族生态系统和软件兼容性的完整支持,可以轻松升级到更高性能的Cortex-M3/4处理器。