处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微软预测下一季度PC出货量继续下跌

微软预测下一季度PC出货量继续下跌
来源:互联网 时间:2013-07-24

7月24日消息,据国外媒体报道,Windows对OEM的销售量将下降十几个百分点,这至少意味着微软全球个人电脑出货量将大幅下降。微软上周为华尔街提供的预测是Windows第三季度营收下跌2%,但他们同时发出警告,个人电脑发货量将继续两位数的下跌趋势。

微软首席财务官Amy Hood在周四与财务分析师的财报电话会议上说:“由于受PC市场萎缩的负面影响,我们预计收入将继续下降。把Windows为前一年提供升级的影响排除在外,OEM收入应该占大约此部门收入的65%,应该会下降十几个百分点。”

因为微软有着把Windows销售给各个OEM,比如联想、惠普和戴尔的历史密切追踪数据,这反映了工厂线产出个人电脑的数量。Hood透露了微软的预测:基本上来说,截至9月30日的季度:PC出货量将同比下降15%左右。

通过追溯PC出货量十几个百分点的下降趋势,Hood预估的下降幅度大于研究公司IDC的预测,IDC几个星期前说,第三季度PC出货量将比2012年下降约5%。然而在近,IDC表示,他们怀疑他们的第三和第四季度估计过于乐观。该公司每月都更新其对于逐季PC销量的预期,可能会在7月底下调它的数字。

如果Hood的预测是正确的,那么今年第三季度个人电脑出货量将从去年同期的8830万台降至大约7500万台。这将使今年PC的出货量只能勉强达到3亿台,相比前一年有5000万台的下降,或全年萎缩14%左右。

但是PC本季度的销售前景可能比Hood暗示的更糟:Windows对OEM的销售并不总是与PC出货量匹配,有时会滞后几个百分点。一些可以归因于非windows系统个人电脑,如基于mac和Chrome操作系统的笔记本。而在中国相当大数量的PC离开工厂时没有装载操作系统。到后来,经销商或客户只需安装一个——在许多情况下都是盗版的Windows,这只能为微软带来零收入。

Hood还表示,从另一方面来说Windows的营收同比只将下降约1.9%。根据她给分析师的数据,Windows集团这个季度的营收将约为31.8亿美元,而2012年第三季度这个数字是32.4亿美元。

Hood说Windows对OEM销售大幅下降将由Surface平板电脑产生的收益抵消——至少在目前来说,将继续在Windows部门的财报上反映——以及大量软件授权,包括大公司软件保证的年金支付。

如果Hood的PC的预测成真,这将是微软连续第六个季度的业务紧缩,创下了单季度下滑记录,根据研究公司IDC和Gartner追踪的数字,2013年将是近20年的出货速度下降。